ホーム » ブログ » バックライト静電容量式タッチ回路

バックライト静電容量式タッチ回路

選択的な印刷から透明な導電性インクの使用まで、静電容量式タッチ(PCAP)スイッチで一貫したバックライトを確保するためにいくつかの技術を使用しています。

投影型静電容量式(PCAP)タッチテクノロジーは、近年、多くの業界で人気のあるユーザーインターフェイスオプションになっています。洗練された直感的なユーザーエクスペリエンスを提供するだけでなく、静電容量式タッチ回路のバックライトの可能性はほぼ無限です。

静電容量式タッチ技術はさまざまなバックライトオプションとうまく組み込まれていますが、回路の設計は重要な考慮事項です。不適切に設計されている場合、スイッチは照明の一部を妨げる可能性があり、外観が不均一または一貫性がなくなる可能性があります。

静電容量式タッチ回路はバックライトにどのように影響しますか?

容量性回路は、容量性磁場を投影し、静電容量の変化を測定することによって機能します。この容量性電界は、導電性インクで印刷された回路を使用して最も一般的に生成されます。 銀、カーボン、誘電体インクなどの標準的な導電性インクは、バックライト付きPCAP回路を印刷するときに課題を引き起こす可能性があります。インクの不透明度はバックライトをブロックし、スイッチの照明や影が不均一になる可能性があります。

幸いなことに、バックライト付き静電容量式タッチ回路が毎回均一に点灯するようにする方法はいくつかあります。以下では、一貫したバックライトを確保するためにBoydで使用する最も一般的な3つの手法について説明します。

選択的印刷:

PCAPスイッチをバックライトする最も簡単な方法の1つは、バックライト付きの領域または図像の周囲に選択的に印刷することです。安価なカーボンインクやその他の不透明なインクを使用する場合、アイコンや記号をデザイン内に印刷しないままにすることができます。バックライトがスイッチを介して上昇すると、光は印刷されていない領域のみを通過し、ユーザーが直感的に照らすアイコンになります。

ただし、このバックライト技術を採用するには、いくつかの要件があります。まず、スイッチ領域は、図像を印刷しないままにするのに十分な大きさである必要があります。さらに、回路を完成させて効果的な切り替えをもたらすために、印刷されていない領域を囲むのに十分な導電性インクが必要です。この方法は、大規模または幾何学的に単純なスイッチ設計に最適です。

透明な導電性インクによるバックライト:

より小型または複雑なスイッチ設計の場合、最近人気が高まっているソリューションは、透明なポリマーベースの導電性インク(PEDOTインクなど)を使用することです。これらのインクは半透明からほぼ透明まで実行され、回路を真下から照らすことができます。照明を遮る可能性のある不透明なインクを使用するスイッチとは異なり、クリアインクは同じように電気を伝導しますが、光は遮るものなく回路を通過できます。透明インクは不透明な代替品よりも高価ですが、スクリーン印刷でも同じ方法で適用できます。

これらのインクを使用する別の利点は、インクの種類と堆積の厚さに基づいて半透明性を変更できることです。透明度の低いインクは照明ディフューザーとしても機能し、ホットスポットを排除します。

静電容量式タッチスタックアップの変更

別の解決策は、バックライト光源が容量性回路の上に配置されるようにスタックアップを設計することです。ほとんどの静電容量式タッチ回路は下からバックライト付きですが、バックライト光源(通常はライトガイドフィルムまたは光ファイバーバンドル)をPCAPスイッチの上に再配置することで、回路が照明を妨げないようにすることができます。

これは効果的な方法ですが、バックライト層を介して入力を正確に登録するには、PCAPスイッチの感度を調整する必要があります。バックライトがオーバーレイの真下にあるため、照明ホットスポットも潜在的な懸念事項ですが、これはディフューザーを追加することで簡単に解決できます。

上記のソリューションは、多くの場合、インターフェイスの各部分が一貫して点灯するように、設計に応じて混合およびマッチングされます。Boydは、ほぼすべてのプロジェクトに対応するさまざまなバックライトソリューションを多数提供しています。特定のバックライトのニーズについて話し合うには、当社の専門家との相談をスケジュールしてください。