接着剤
接着剤は強固な結合を形成し、塗布が容易であるため、さまざまな産業でのシールやラミネートの用途に最適です。接着剤とは?
接着剤は、材料同士をくっつけるために配合された物質です。彼らは強くて永続的な絆や一時的な愛着を生み出すことができます。多様な接着剤は、指定された強度とさまざまな期間、さまざまな材料を結合します。これらの汎用性の高いソリューションは、さまざまな材料やコンポーネントを恒久的または一時的に結合するために、さまざまな用途で重要です。一般的な接着剤は、アクリル、シリコーン、ゴム、ウレタン、またはエポキシの化学的性質を特徴としています。持続可能な製品開発に貢献するために、新しいバイオベースおよびバイオ分解性材料が登場しています。さまざまな接着剤タイプが特定のニーズに対応し、材料と用途の要件に基づいて柔軟性を提供します。
ボイドの接着剤材料科学
ボイドの70年にわたる接着剤の専門知識は、接着剤材料の科学、選択、および処理に関する包括的な理解を構築しました。当社は、多様な用途で幅広い接着材料を特徴とするソリューションを設計しています。この幅広い能力により、多様な材料の性能特性をシームレスに統合する複雑で多機能なソリューションを生み出すことができます。接着剤は、発泡体、ゴム、プラスチック、金属、その他の材料と一体化して、表面を接着したり、シールしたり、クッションしたり、音や振動を吸収したり、その他多くの用途に使用できます。
革新的なロータリーダイカットプロセス、材料の専門知識、および制御されたクリーンルーム環境を活用して、厳しい性能ニーズに応える高度な接着剤ソリューションの構築に優れています。ボイドは、接着剤材料の歩留まりと利用率を最大化し、製品設計において高価な材料である高度な接着剤を扱う際の重要な差別化要因となります。高度な接着剤用途には、光学的に透明な接着剤を使用したディスプレイのタッチスクリーンへの接着、医療グレードの絆創膏や包帯による創傷の保護、患者への医療用ウェアラブルデバイスの接着などがあります。
接着剤製品が顧客の組み立てプロセスにどのように適用されるかは、接着剤材料の選択、製造、および最終製品のプレゼンテーションに影響を与えるはずです。ボイドの接着剤に関する専門知識は、完成品が顧客の用途にどのように適用されるかにまで及び、顧客が組み立ての効率と精度を最大化して、総コスト管理と市場投入までの時間を短縮できるよう支援します。
医療用接着製品
医療グレードの接着剤は、一般的に無菌の使い捨てテープで、皮膚にしっかりと優しく接着するように設計されています。これらの接着剤は、創傷の治療に使用したり、医療用ウェアラブルデバイスを患者に取り付けたり、経皮パッチとして医薬品に埋め込んだりすることができます。皮膚に貼る接着剤は、さまざまな医療環境、肌タイプ、用途において、安全性、生体適合性、有効性に関する厳格な基準の対象となります。医療用接着剤は、耐久性のある医療機器にも欠かせません。これらは、機器の寿命を通じて、医療機器内または医療機器に内部または外部コンポーネントを接着するために使用できます。皮膚に密着し、耐久性のある医療機器用接着剤は、医療従事者のダイナミックなニーズを満たすために常に進化し、進化し続けるヘルスケア分野における厳しい性能、安全性、生体適合性の基準を一貫して満たしています。
接着材料
| 材料 | 定義 | 使用する理由 | 製品・産業 |
|---|---|---|---|
| アクリル | アクリル系接着剤はアクリルポリマーをベースとしており、強力な接着能力と多様な基材への汎用性を提供します。アクリルテープは片面または両面にすることができます。 | アクリル系接着剤は耐久性のある接着を提供します。耐候性、経年劣化、紫外線に強いです。アクリル系接着剤は幅広い用途に適しており、プラスチック、金属、その他の基材によく接着します。アクリル系接着剤は、ほとんどの市場でより一般的に使用されているソリューションの1つです。 | 電子部品の封止と保護。 回路基板の組み立て。 医療用ウェアラブル機器。 医療用テープ。 医療用ドレッシングと固定。 自動車製造。 自動車の内外装部品の組立。 自動車の照明アセンブリ。 |
| バイオベース | バイオベース接着剤は、植物、動物、微生物、バイオマスなどの再生可能な天然資源に由来します。 | バイオベース接着剤は、環境面、経済面、持続可能性の面でいくつかの利点があります。 | 自動車部品の組立。 医療用テープ、包帯、包帯の製造。 製品ラベリング。 |
| エポキシ | エポキシ接着剤またはエポキシ樹脂接着剤は、優れた接着強度、耐久性、および汎用性で知られる構造用接着剤のクラスに属します。 | エポキシ接着剤は、優れた引張強度とせん断強度を提供し、さまざまな材料によく接着し、優れた電気絶縁性と高い耐久性を備えています。極めて高い接着強度と耐久性により、エポキシは長期使用に最適です。 | 電子部品の封入。 ボンディング回路基板。 電気接続のシーリング。 航空機や自動車の接合部品。 |
| フォーム接着剤 | 発泡接着剤または発泡テープは、発泡体にコーティングされた接着剤または発泡構造内に配合された接着剤を特徴としています。発泡接着剤とテープは、片面または両面にすることができます。 | 発泡接着剤とテープは、表面に凹凸や不規則な表面、大きな隙間がある材料、柔軟性、動き、振動のある用途に最適です。それらは優れた耐熱性を示し、柔らかく圧縮性です。フォームの種類と圧縮に応じて、優れたシールになります。 | 自動車製造におけるトリム、エンブレム、その他の部品の接着。 自動車内装や電子機器の緩衝材。 自動車、電子、および産業用途のシールおよびガスケット。 |
| ゴム | ゴム接着剤は、ゴムと関連するエラストマー材料を接着するために配合されています。 | ゴム接着剤は、他の接着剤では接着しにくいゴム表面に接着するように配合されています。柔軟性を維持し、接着強度を損なうことなくゴム材料の動きや変形に対応できます。 | 車両のゴムシール、ガスケット、ホース、およびコンポーネントの接着。 電子機器のゴム部品を接着して絶縁・密封します。 ゴム部品を使用した医療機器の組み立て。 |
| シリコーン | シリコーン接着剤は、シリコーンポリマーをベースにしています。 | シリコーン接着剤は、シリコーン表面に接着するように最適化されています。安定性、耐熱性、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。時間の経過とともに黄変しにくいです。 | ボンディング。高温部品の封入と封止。 医療機器の接着とシーリング。 |
| ウレタン | ウレタン接着剤またはポリウレタン接着剤は、ポリウレタンポリマーをベースにした構造用接着剤のクラスに属します。 | ウレタン接着剤は、強力な接着能力、柔軟性、および幅広い材料への接着における汎用性を提供します。 | 自動車のパネル、トリム、ウェザーストリップなどの内外装部品の接着。 |
特定の用途に合わせた多様なアプローチ
粘着テープは、粘着剤、キャリア材(または裏打ち材)、剥離剤の3つの重要なコンポーネントで構成されています。精密加工では、粘着転写テープ、片面テープ、両面テープ(両面)が、さまざまな業界のソリューションで一般的に採用されています。
片面粘着テープ
片面粘着テープは、片面に粘着剤を塗布したキャリアまたは裏打ち材で構成されています。これらのテープは、さまざまな業界で接着、密封、スプライス、保護、マスキング、またはラベルとして効果的なソリューションとして機能します。キャリアは、片面テープが構造的完全性を維持するのに役立ちます。
両面粘着テープ
両面テープは、キャリア素材の両面に粘着剤が貼られています。これらのテープは、両面に同じまたは異なる接着剤を使用していてもよい。差動粘着テープは、異種材料を接着するために、両面に異なる接着剤が付着しています。両面テープは、さまざまな業界の接着、取り付け、スプライス、またはパッケージ用途に広く使用されており、メカニカルファスナーに取って代わることが多くなっています。キャリアは、両面テープが構造的完全性を維持するのに役立ちます。
粘着転写テープ
粘着転写テープ、またはサポートされていないフィルムテープまたはフリーフィルムテープは、剥離ライナーにあらかじめ塗布された感圧接着剤を特徴としています。これらのテープにはキャリアがなく、柔軟性、迅速な接着性、および優れた接着剤ウェットアウト、せん断強度、高温での保持力などの強力な性能を提供します。
お客様の課題の克服
ボイドは、70年以上にわたって接着剤の選択と加工を革新し、接着剤材料の設計、取り扱い、および処理における卓越した専門知識を確立してきました。私たちは、各アプリケーションの固有のニーズに合わせてカスタマイズされた最先端のテクノロジーを利用することに専念しています。私たちは、お客様の課題に対処して克服し、革新的なソリューションを一貫して提供し、最高水準の品質と性能を堅持することに重点を置いています。
用途に最適な接着剤
70年以上の経験を活かして、テープおよび接着剤配合のグローバルリーダーとして認められている戦略的供給パートナーと協力しています。当社の専門知識は、これらの革新的な製剤をお客様のカスタム設計アプリケーションに適用するための科学の理解にまで及びます。お客様の要求性能や使用環境に応じて最適な処方を選定できるよう、積極的にご案内いたします。製造方法論のための工業デザインを実装することにより、お客様のコンポーネントが設計公差内で製造可能であり、アプリケーションへの自動または手動の組み立てに最適化されたカスタム構成形式で提供されます。当社の専門分野は、接着科学を、バリューチェーン全体を通じてコストと性能が最適化された具体的なコンポーネントに変換することにあります。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。