ホーム » ブログ » 機能性インクの基礎: 第 1 部

機能性インクの基礎: 第 1 部

用途に応じて、フレキシブル回路の印刷に使用される機能性インクにはいくつかの種類があります。

機能性インクは、プリントおよびフレキシブル回路を製造するための費用効果の高い方法です。エッチングされた銅フレックス回路とプリント回路基板(PCB)の従来の技術はまだ普及していますが、機能性インクには、フレキシブル基板への印刷や回路の大量生産に関しては経済的な代替手段であるという利点があります。この2部構成のブログシリーズでは、幅広い製造サービスで使用される機能性インクBoydの要点について広く触れます。

機能性インクは、インキの種類や最終製品の用途に応じて、スクリーン印刷(枚葉印刷、ロール給紙)、エアゾールジェット印刷、グラビア印刷などのさまざまな印刷技術を使用して、さまざまな硬質基材と軟質基材の両方に塗布できます。機能性インクは、従来の技術よりも環境にやさしいです。PCB上で銅をエッチングするサブトラクティブプロセスには酸浴が必要ですが、機能性インクを使用する添加剤プロセスでは、廃棄物の流れが発生したり、有害な化学物質が含まれたりすることはありません。機能性インクは、導電性インクと非導電性インクの2つに分類できます。このブログでは、Boydで使用されているさまざまな種類の導電性インクとその特性および用途について広く説明します。

導電性インクBoyd

導電性インクは、電気を通すインクです。これらは、容量性およびメンブレンスイッチ、無線周波数識別(RFID)タグ、タッチスクリーン、生物医学および電気化学センサー、正の温度係数(PTC)ヒーター、電磁干渉/無線周波数干渉(EMI / RFI)シールドなどで一般的に見られます。伸縮性導電性インクの最近の開発も、ウェアラブル電子機器の進化をリードしています。

どのアプリケーションでも、導電性インクの選択プロセスを主に支配する2つのCは、コストと導電率です。決定を支配するその他の重要な要素には、基板の互換性、インクの分子構造、最終製品の用途、および電力効率の要件が含まれます。Boyd採用している導電性インクには、次のものがあります。

銀および塩化銀インク

銀インクは、優れた導電性と低抵抗を提供します。ポリエステル、ポリカーボネート、ガラス、ビニールなど幅広い基材に対応し、摩耗、折り目、折り目などに強いです。その高い接着性、高い柔軟性、および印刷性の容易さにより、医療用電極および膜回路において理想的な選択肢となっています。

カーボン系インク

カーボンインクは、銀インクと比較して、より高い抵抗、より低い導電性、および優れた耐久性を提供します。カーボンインクは、抵抗率、導電率、およびコストの望ましいバランスを実現するために、銀インクとブレンドされることがよくあります。銀インクを銀の移動から保護し、回路を短絡から保護し、銀インクよりも安価です。また、密着性、印刷適性、基材適合性の点で銀インキと同様の利点を提供します。Boydの一般的なアプリケーションには、費用対効果の高い静電容量式タッチスイッチが含まれます。

金およびプラチナインク

金やプラチナなどの貴金属に関連する莫大なコストのハードルを考えると、これらのインクは通常、非常に少量で生産および利用されます。Boyd、製品開発段階や、パフォーマンス上の利点がコストの障壁を上回るアプリケーションでそれらを採用することがあります。たとえば、金は高い耐酸化性が重要な用途に使用され、白金は高い導電性を必要とする用途に見られます。

その他の金属系インク

銅インクは、導電性が高いため、銀インクの安価な代替品として使用できますが、安定性が低いため、使用が制限されることがよくあります。ニッケルは高い耐久性を提供しますが、カーボンインクよりも高価です。

To learn about non-conductive functional inks, stay tuned for our next blog.