ホーム » ブログ » ディスプレイデザインテストライトラボ

ディスプレイデザインテストライトラボ

ディスプレイの開発に関しては、さまざまな照明条件下で潜在的な材料と技術をテストすることが重要なステップです。外部照明は、パーツの外観と機能に重要な役割を果たすため、コンポーネントは、意図されたすべての設定でプロジェクト要件を満たす必要があります。

ディスプレイの読みやすさ、カラーマッチング、バックライトの拡散などをテストする場合でも、Boydには最先端のライトラボがあり、照明を正確に制御して、いくつかの変数を正確にテストできます。しかし、Boydのライトラボはこれをどのように正確に達成しているのでしょうか?

Boydのライトラボの中身は?

Boydのライトラボは、さまざまな照明および試験装置を備えた広くて暗い部屋です。正確な照明値を測定するには、部屋をできるだけ暗く保つことが不可欠であるため、ラボの壁は漆黒に塗られています。機器モニターの明るさでさえ、追加の光が読み取り値を歪める可能性があるため、細心の注意を払って制御されています。

Boydのライトラボ内で照明とテストに使用される2つの主要な専用光源があります -

  • スペキュラコントラストソース - スペキュラコントラストソースには、特別にコーティングされたハウジングに明るい石英ランプが含まれています。ハウジングはランプからの光を反射および拡散し、さまざまな間接照明および周囲の照明条件を模倣するために拡散できるようにします。
  • 直接光源 - 直接光源は、強力な光線を試験面に直接集束させます。

これらの2つの光源は、直接照明と拡散照明の両方がある屋外環境を再現するために、互いに組み合わせて頻繁に使用されます。

光源の向かいには、直交ゴニオメーターを含む5軸モーションシステムがあり、テスト対象のデバイスを保持します。ゴニオメーターは、完全な±90°の垂直および水平視野角を達成でき、テスト用のほぼすべての角度に対応します。各部品またはデバイス用に設計されたカスタムフィクスチャがゴニオメーターに取り付けられ、プラットフォームが回転している間、それらが所定の位置に保持されるようにします。カメラや分光放射計などの光学試験機器は、別の可動器具の光源の隣にあります。

当社の膨大なディスプレイテスト機能については以前に説明しましたが、BoydのLight Labは、厳しいバックライトとカラーマッチングの課題を克服するためにも使用されます。医療や航空宇宙分野などの規制の厳しい業界では、オーバーレイ、ラベル、プラカードは、特定の照明シナリオで正確な色仕様を満たす必要がある場合があります。同様に、バックライト付きのキーパッドまたはディスプレイは、使用中に色または輝度の仕様を満たす必要がある場合があります。当社のライトラボには、複数のカメラと分光放射計が装備されており、カラー値、輝度値、カラーマッチングを検証します。

Boydは、お客様の仕様に合わせてカスタムテストプログラムを設計するのに役立ち、製品の品質と一貫性を維持しながら、開発プロセスの貴重な時間を節約します。社内テスト機能の詳細を確認したり、プロジェクトのニーズについて話し合ったりするには、専門家との相談をスケジュールしてください。