ホーム » ブログ » 大量のテクニカル印刷:印刷機器

大量のテクニカル印刷:印刷機器

鉄道業界とボイドソリューション

6月24日、2021日

大量のテクニカル印刷に関するシリーズのこの2番目のブログでは、テクニカル印刷のためのBoydのさまざまなスクリーン印刷装置オプションについて説明します。各タイプの印刷機のさまざまな属性を調べ、それらがプロジェクトにどのように影響するかを評価します。このシリーズの最初のブログを見逃した場合は、ここで読んで、Boydの技術的な印刷方法と、それらが大量のプログラムに与える影響を事前に理解することをお勧めします。前述のように、Boydが技術的な印刷プログラムに使用する2つの主要なスクリーン印刷プロセスがあります-枚葉とロールツーロールです。私たちが確立したように、枚葉印刷は設計開発により適しており、ロールツーロール印刷は大量のプロジェクトに最適です。その理由は、Boydの印刷装置の特性を見ていくにつれて、より明確になります。詳細に入る前に、すべてのプレスについて理解すべき重要な概念は、ランレートが乾燥機の容量によって設定されるということです。乾燥機の属性とプロジェクトは、生産ランレートに影響します。たとえば、機能性インクは、硬化に時間がかかることがよくあります。したがって、機能性インクを利用したテクニカル印刷プログラムを乾燥能力が限られている印刷機で実行する場合、完全に硬化するには、より遅い速度で乾燥機を通過する必要があります。しかし、同じプロジェクトを乾燥能力の高いプレス機で実行した場合、乾燥機内に長時間留まるため、より高速で実行されます。新しいプロジェクトごとに、乾燥パラメータはそのプロジェクトの仕様に従って開発する必要があり、それが最終的に速度を決定します。

枚葉スクリーン印刷機

すべてのスクリーン印刷装置と同様に、Boydの各枚葉印刷機が提供する明確な機能と制約によって、潜在的なプロジェクトでの装置の実行可能性が決まります。枚葉印刷機では、22 "x 30"から48 "x 98"まで、さまざまな印刷領域の寸法が得られます。注意すべきもう1つの重要な機能は、これらのプレスの実行率であり、平均して1時間あたり160〜225インプレッションの範囲です。最後に、Boyd枚葉印刷機に付属する乾燥機には、熱UV乾燥機が含まれます。

ロールツーロールスクリーン印刷機

ロールツーロール印刷の場合、Boydは、さまざまな技術印刷プロジェクトの要件を満たすために、次の印刷機を採用しています。

印刷経由

ロールツーロールのテクニカル印刷にBoydが利用する2台のスクリーン印刷機について最も注目すべき特徴は、ビアを印刷する印刷機(スルーホール印刷とも呼ばれます)です。ビアを印刷する場合, ビアが材料にレーザーで挿入されると, ロールの両側にインクが印刷されます, インクをビアに強制的に通過させて回路を作成します. しかし、穴からインクを押すと、余分なインクがプリントベッドに残ります。枚葉方式を使用する場合、オペレーターはパスごとにプリントベッドをクリーニングする必要があり、プロセスにステップと時間が追加されます。ただし、Boydの印刷機は、残りのインクをすべて吸収するためにプリントベッドの上にブロッター紙を配置しているため、この追加のステップの必要性を排除します。このブロッター紙は、シートが前進するときにインクが汚れないように、材料のロールとともに前進します。一般に、これらの印刷機は一度に1色ずつ印刷し、20 "x 20"の印刷領域を維持し、約0.007インチの公差を達成できます。長さ約4メートルのUVおよびサーマルドライヤーを使用すると、これらのプレスの実行速度は1時間あたり約500〜800インプレッションです。

厳しい公差印刷

 Boydの別のロールツーロール印刷機も一度に1色しか印刷しませんが、印刷領域は20 "x 24"です。このプレスの主な利点は、非常に厳しい公差で部品を印刷することです。このプレスは、元の仕様の0.001インチ〜0.002インチ以内の公差に達することができます。12フィートのトンネル乾燥機を備えた当社の厳しい公差印刷機は、1時間あたり約150〜200インプレッションの実行速度を提供します。

効率的なランレートとマルチカラー印刷

 Boyd自由に使える最後の印刷は、18 "x 19.5"の印刷領域を提供し、0.007 "-0.010"以内の公差を満たします。その最も重要な利点には、2つのプリントステーションとかなりの乾燥能力があり、これにより、はるかに高速で部品を生産できます。40フィートと60フィートのタワードライヤーを備えたこのプレスは、他のプレスよりもはるかに大きな乾燥機を採用しています。タワードライヤーは、各部品が乾燥機に長く留まることを可能にし、部品がより速い速度でプロセスを実行することを可能にします。このプレスのもう一つの利点は、それが2色プレスであるということです。印刷プロセスは、最初の色を配置することから始まり、次に登録用の画像の横にある基準のパンチングと、最初のタワードライヤーを通過するシートが続きます。次に、レジストレーションパンチを利用して第1のインク層と位置合わせし、シートが第2のタワードライヤーを通過して終了する第2の色を置くことができる。これらの2つの機能により、最終的なロールツーロールテクニカル印刷機は、1時間あたり800〜1,000インプレッションの実行速度でBoydで最速の印刷ラインになります。枚葉印刷機とロールツーロール印刷機の特性を比較すると、ロールツーロール印刷が大量の技術印刷プロジェクトに適している理由は明らかです。これらの印刷機は、はるかに高いランレートを達成できるだけでなく、はるかに厳しい公差で部品を製造し、効率的なスルーホール印刷を実現できます。社内のテクニカル印刷機器を選択することで、Boydお客様の特定のニーズに最適な印刷技術を提供することを目指しています。Boydは、低から高までの膨大な量の技術印刷プロジェクト要件に対応するために装備されています。 To learn more or to discuss your unique technical printing challenges, reach out to our experts.