製造能力

デッドフロント印刷とは何ですか?

デッドフロント印刷とは何ですか?

デッドフロント印刷とは何ですか? デッドフロント印刷は、ベゼルまたはオーバーレイのメインカラーの後ろに代替色を印刷するプロセスです。これにより、アクティブにバックライトが点灯しない限り、インジケーターライトとスイッチが効果的に非表示になります。次に、バックライトを選択的に適用できます...
液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングとは何ですか?

液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングとは何ですか?

前回のブログでは、エアギャップボンディングの利点と欠点について説明しました。3部構成のディスプレイ接着技術シリーズの第2回では、液体光学的に透明な接着剤(LOCA)の接着に焦点を当てます。液体光学的にクリアの背後にあるプロセスは何ですか...
大量のテクニカル印刷:印刷機器

大量のテクニカル印刷:印刷機器

大量のテクニカル印刷に関するシリーズのこの2番目のブログでは、テクニカル印刷のためのBoydのさまざまなスクリーン印刷装置オプションについて説明します。各タイプの印刷機のさまざまな属性を調べ、それらがどのようにできるかを評価します...
大量のテクニカル印刷:印刷プロセス

大量のテクニカル印刷:印刷プロセス

テクニカルプリンティングは、業界標準以上の製品仕様を必要とする機能的な印刷プロジェクトの包括的な用語です。規制の厳しい業界でよく見られる技術的に印刷された部品には、非常に厳しい公差が必要です。得るために...