ほぼすべての業界で、電力の増加を必要とするデバイスや電子機器が採用されているため、コンパクトなスペースでの高い熱負荷に対するより効率的な冷却がかつてないほど重要になっています。Boydは、企業の電子機器やハイパースケール、IOT、クラウドシステムを正確に冷却して保護するのに役立つCDU(クーラント分配ユニット)を提供してきた数十年の経験があります。 We provide CDU solutions that are right-sized and custom-configured to help maintain uptime and lower total data center cost of ownership.
To help shed some light on incorporating a CDU into a data center cooling system, we sat down with one of our thermal experts to discuss some of the most important implementation considerations.
クーラント分配サービスのリクエストがありますか?
データセンターの冷却にCDUが必要なのはなぜですか?
中断のない24/7データセンターの運用は、ビジネス継続性にとって重要です。計算能力とともに熱要件が増加するにつれて、多くのエンタープライズアプリケーションは従来の空冷で達成できるものを超えています。CDUは、よりコンパクトで柔軟なソリューションでより高いレベルの冷却能力を提供し、データセンターコンポーネントの冷却と保護のための効率的なオプションです。
ホットスワップはどのくらい重要ですか? システムにホットスワップ機能が必要ですか?
データセンター内のサーバーの稼働時間は非常に重要であるため、ホットスワップ可能なコンポーネント(または継続的な運用中に交換可能なコンポーネント)を使用すると、サービスの中断を回避できます。 Boyd’s cooling distribution units have multiple components that are hot-swappable, including cold plates and pumps to help expedite system service and minimize maintenance downtime.
CDUの結露や漏れをどのように防ぎますか?
冷却システムから結露や液体が漏れると、サーバーラック内の機器が損傷または故障する可能性があります。温度センサーと湿度センサーは通常、データセンターが露点以下で動作していることを確認して、システム配管の結露リスクを軽減するために設置されます。
While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30.6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms.さらに、CDUラインは不活性ネオプレンで絶縁されており、結露が発生した場合に水分が蓄積するのを防ぎます。
CDUは施設の水や施設の空気に接続しますか?
自己完結型の列内CDUでも、統合されたラック内CDUでも、熱を放出するには、冷却分配ユニットを施設の水または施設レベルの冷却システムに接続する必要があります。Boydには、液体から液体へのシステムから液体へのシステムに至るまで、CDUからの熱の伝達を容易にするために、いくつかの異なる熱交換器があります。
CDUから施設の水に直接熱を伝達することで最高の冷却能力が得られますが、すべてのアプリケーションで必要なわけではありません。リアドア熱交換器(RDHx)とリザーバーポンプユニット(RPU)の組み合わせは、データセンターの周囲空気への熱を排除する経済的なソリューションとして頻繁に使用されます。
クーラント分配ユニットの寿命をどのように延ばしますか?
データセンターは通常、5年ごとに計算能力が20〜40%向上し、機器の寿命は約10年続きます。この電力の増加は、熱負荷が大幅に増加することを意味します。冷却分配ユニットは、同じコンピューティングの成長サイクルに合わせて調整し、5年から10年の平均余命を期待する必要があります。
CDUが適切に維持されていることを確認することは、サーバーチラーの寿命を延ばすための最良の方法の1つです。. 流量の損失、ポンプの平均寿命、および電源の動作について予防保守が実行されます。流量変化については、期限付きフィルター交換を実施でき、ポンプと電源ユニットの交換は稼働時間に基づいてトリガーできます。
内部フィルターの寿命を延ばすために、高品質のクーラントを使用および維持することも重要です。これにより、熱暴走を防ぎ、ポンプと電源の寿命を延ばすことができます。
Boydは、最適な冷却性能を実現するために、適切なサイズのカスタム構成のクーラント分配ユニットを提供してきた長年の経験があります。詳細については、CDUのページにアクセスするか、サーマルソリューションの詳細についてはお問い合わせください。