光学特性試験とは何ですか?
光学特性評価テストは、ディスプレイが意図した条件内ですべての光学性能要件を満たしていることを確認するためのテストを実施するプロセスです。これらのテストは、製品開発をサポートするために設計段階で実行され、品質管理ツールとして生産中に実行されます。光学特性評価テストは、Boyd最先端のライトラボで行われ、特殊なテスト機器を使用して、専門家がディスプレイの光学特性に関するデータを収集できます。
新しいディスプレイの設計は、通常、LCDから始まります。ディスプレイで使用するために選択されたLCDは、すべての視覚的要件を満たす可能性がありますが、接着方法からディスプレイの強化(フィルム、メッシュ、コーティングなど)まで、すべてがその視覚特性を変える可能性があります。製造中に光学特性評価テストを実行して、異なる層が結合されたときにディスプレイが視覚的な完全性を維持できることを確認できます。このデータは、スタックアップを変更する際のターゲットポイントとして、または将来の表示インタフェースプログラムの参照としても使用できます。
光学特性評価テストでは、ディスプレイが特定のアプリケーションにとって重要な他の視覚的基準を満たしていることも確認できます。生産全体でテストできる他の要因のいくつかは、UV露光、表面反射率、コントラスト、可読性、輝度、および色の均一性によって引き起こされる黄変です。
考慮すべきもう一つの重要な要素は、ディスプレイを使用できる環境です。ラボで電源を入れたとき、ディスプレイはすべての視覚要件を満たす可能性がありますが、他の条件での使用中にもこれらの仕様を満たす必要がある場合があります。Boydのライトラボには、さまざまな光源と場所をシミュレートできる高度な機器があります。ディスプレイの色、輝度、応答時間などの測定は、ほぼすべての視野角から、さまざまな電力状態で使用できます。
プロジェクトの早い段階でBoydを関与させることで、当社の専門家はコンポーネントの選択を支援し、最適な製造可能性のための設計上の考慮事項を提供できます。Boydのテストサービスの詳細と、次のプロジェクトのディスプレイのニーズについて話し合うには、専門家との相談をスケジュールしてください。