ホーム » ブログ » Oリングの測定方法

Oリングの測定方法

鉄道業界とボイドソリューション

5月15日、2017日

Oリング:あらゆる機会に適したサイズ

O-rings come in different shapes and sizes. アプリケーションに必要な測定値を知ることは、Oリングがどれだけうまく機能するかに違いをもたらす可能性があります。Oリングが大きすぎてアプリケーションに対して大きすぎると、適切にシールされません。Oリングが小さすぎて塗布できないと、シールが破損する可能性があります。Oリングシールの性能は、Oリングを測定することで見つけることができる最も適切なサイズを選択することによって最適化することができます。

Oリングの測定方法

Oリングには、内径、外径、断面厚さの3つの異なる測定値があります。

内径(内径)は、測定装置(定規、巻尺、PIテープなど)で一方の内側の境界からもう一方の境界まで測定されます。

外径(OD)は、測定装置で外側の境界から別の境界まで測定されます。ただし、ODはあまり使用されません。

断面厚さ(C.S.)は、ノギスまたはマイクロメータで測定できます。デバイスのジョーをOリングにそっと固定して、反らないようにします。

Oリングが全体でない場合は、Oリングの長さを測定し、π(3.14159)で割ってから、断面の厚さを引きます。

Oリングの外形寸法と内寸の測定方法

長さ÷ π = 円周

円周 - C.S. = 内径

精度を高めるには、デジタル測定機器を使用することをお勧めします。

For more information about our sealing solutions, check out our Gaskets & O-Rings or contact us for help in your sealing application!