ホーム » ブログ » 機能性インクの基礎: 第 2 部

機能性インクの基礎: 第 2 部

このブログは、機能性インクに関するシリーズの2番目です。前回のブログでは、Boydで使用されているさまざまな導電性インクについて触れました。このブログでは、非導電性インクのさまざまな種類と用途について説明します。

非導電性インクBoyd

名前が示すように、非導電性インクは電気を通しませんが、センサー、メンブレンスイッチ、グラフィックオーバーレイ、ラベルなどの重要な機能製品や装飾用途に使用されています。Boydで使用される非導電性インクは次のとおりです。

グラフィックインク

カスタムメーカーとして、Boydは、銘板、ラベル、装飾看板、デカール、プラカード、エラストマーキーパッド、グラフィックオーバーレイなど、幅広いコンポーネントやブランドアイデンティティ製品にグラフィックインクを利用しています。Boydが提供するさまざまな種類のグラフィックインクには、溶剤ベースのインク、水性インク、UV硬化型インク、エポキシインク、およびエアドライインクが含まれます。特定の用途に適したインクの選択は、基材の表面エネルギーと表面張力、環境条件、コストなどの多数の要因によって決まります。Boydは、グラフィックインクの印刷にスクリーン印刷、デジタル印刷、平版印刷、UVインクジェット印刷、およびUVフレキソ印刷を定期的に採用しています。数十年の経験により、Boyd正確なカラーマッチングを作成したり、Pantoneマッチングシステムに一致する色を提供したりできます。

誘電体インク

誘電体インクは、導電性インクを保護することで連動する電気絶縁インクです。回路の多層構造では、誘電体インクは導電性インクのさまざまな層が互いに相互作用するのを防ぎます。絶縁バリアを作成することにより、電気的短絡と銀の移動を回避します。ほとんどの誘電体インクは紫外線(UV)硬化型であるため、裸または印刷処理されたポリエステル、ポリカーボネート、ガラスなど、幅広い硬質および軟質基板に使用できます。それらは、強力な接着特性、優れた柔軟性、耐湿性、および摩耗を提供し、折り目や曲がりの影響を最小限に抑えます。誘電体インクは、メンブレンスイッチ、無線周波数識別(RFID)タグ、アンテナ、および電極で一般的に使用されています。

特殊インキ

誘電体インクとグラフィックインクは、Boyd非導電性インクの領域を大幅に支配していますが、製品開発段階では、特殊インクの使用が徐々に這い上がっています。特殊インクのユニークな特徴は、新しい機能的および装飾的な用途を見つけることです。今日見られる最も一般的なタイプの特殊インクは次のとおりです。
  • サーモクロミックインク:これらは、周囲温度が事前に指定された値を超えて上昇すると色が変化する温度に敏感なインクです。ネオン、青、紫などの色合いなど、さまざまな色があります。一般的なアプリケーションには、ラベル、印刷広告、布地、バイオマーカー、センサーなどがあります。
  • フォトクロミックインク:これらのインクは、UV光にさらされると一時的に色が変わります。サーモクロミックインクと同様に、これらのフォトクロミックインクにもいくつかの色があります。それらは、光に敏感なアイウェアソリューション、日光への曝露を検出するためのボディパッチ、および衣服に見られます。
  • ハイドロクロミックインク:これらのインクは、水と相互作用したり、水に浸したりすると色が変わります。典型的な用途には、包装ソリューション、水分インジケーター、装飾傘、衣類などがあります。
Boydは、業界をリードするインクコンパウンダーに依存して、さまざまな顧客向けにカスタムインクを配合しています。インキコンパウンダーとの長年にわたる関係により、Boydは価格変動を緩和し、生産リードタイムを短縮することで効率を向上させることができます。また、Boyd多様な製造ニーズを満たし、製品開発プロセス中に俊敏性を維持することができます。各アプリケーションでは特定のインクと印刷プロセスが必要ですが、Boydは最初から最後まで各顧客と協力してプロジェクトの要件を決定し、効果的なソリューションを提供します。 To discuss your upcoming projects, schedule a free consultation with Boyd experts today.

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。