ホーム » ブログ » ディスプレイモジュールカバーガラスタイプ

ディスプレイモジュールカバーガラスタイプ

新製品を開発する場合、ディスプレイカバーはディスプレイ自体と同じくらい重要です。実際のディスプレイコンポーネントには通常、いかなる種類の保護も付属していないため、環境要因や継続的な使用による損傷の影響を受けやすくなります。製品の要件によっては、光学品質を維持しながらディスプレイを衝撃や引っかき傷から保護するために、ガラスカバーを追加する必要があることがよくあります。ただし、すべてのガラスが同じように作られているわけではありません。コスト、強度、色のオプション、および利用可能な厚さは、使用するカバーガラスの決定に影響を与える可能性があります。

カバーガラス材料の一般的なタイプ

以下では、ディスプレイモジュールに使用される最も一般的なタイプのカバーガラスのいくつかについて説明します。

ソーダライムガラス

ソーダライムフロートガラスとしても知られるソーダライムガラスは、ディスプレイモジュールで最も頻繁に使用されるタイプのガラスです。コストが懸念されるあらゆる用途に最適ですが、耐衝撃性や特定の着色がない場合があります。ソーダライムガラスの鉄含有量が高いため、微妙な緑色の色合いになります。これは暗い色で印刷すると目立ちませんが、白などの明るい色に不要な緑の色合いを与える可能性があります。ただし、すべてのガラスオプションの中で最も安価で入手しやすいため、ディスプレイアプリケーションで普及しています。

低鉄ソーダライムガラス

強度の点で同じで、従来のソーダライムフロートガラスよりもわずかに高価ですが、低鉄ソーダライムガラスは、ほとんど色合いのないより透明なガラスです。このガラスは、色を歪める緑の色合いがないため、ディスプレイの周りに明るい色または純粋な白色が必要な製品のカバーとして一般的に使用されます。

アルミノケイ酸塩ガラス

アルミノシリケートガラスは、一般に旭硝子株式会社のコーニングゴリラガラスまたはドラゴントレイル™ガラスとして知られており、非常に薄い化学強化ガラス™です。入手可能な最強のタイプのガラスの1つであるアルミノケイ酸塩ガラスは、他のタイプのディスプレイガラスよりも高い耐衝撃性を備えています。アルミノケイ酸塩ガラスは、他のガラスオプションよりも製造に費用がかかり、入手が難しい傾向があり、最大厚さが2ミリメートルに制限されています。ただし、その強度と薄型により、スマートフォンやハンドヘルドの消費者向けデバイスに人気があります。

カバーガラスの種類の比較

以下の表は、上記の3種類のカバーガラスを比較したものです。
Comparing-Different-Types-of-Cover-Glass

*価格はガラスの厚さによって異なります

最大の関心事がコスト、厚さ、色、またはその他の要因の組み合わせであるかどうかにかかわらず、Boydの専門家がディスプレイに最適なカバーガラスを見つけるお手伝いをします。 Find out more about our display integration capabilities by setting up a consultation with our experts.