Boydcorp.com ウェブサイトのアクセシビリティに関する声明
Boydは、普遍的にアクセス可能なユーザーエクスペリエンスを提供し、すべてのユーザーが当社のWebサイトにアクセスしてナビゲートできるようにすることに取り組んでいます。
より広範なアクセシビリティ要件を満たすよう努めるにつれて、当社のWebサイトのすべてのコンテンツ、機能、および機能がまだ完全にアクセス可能であるわけではないことを認識しています。継続的な取り組みには、すべての人のユーザーエクスペリエンスを向上させるための新機能または更新された機能の実装が含まれます。
Boydcorp.com におけるWebアクセシビリティの現状
Boydは、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)に従って、新規または更新されたウェブデザインが支援技術で技術的および機能的に使用可能であることを確認します。WCAG 仕様により、デザイナーと開発者はアクセシビリティ機能を Web サイトのデザインに組み込んで、障碍のあるユーザーの全体的なエクスペリエンスを向上させることができます。WCAG は、A、AA、および AAA の 3 つのレベルに分かれています。現在、boydcorp.com はWCAG 2.1レベルAAに部分的に準拠しています。私たちの野心は、継続的に改善し、最高レベルで完全に準拠することです。
アクセスできないコンテンツ
当社は、ウェブサイトの古い部分のアクセシビリティの改善に取り組んでおり、以下の問題を認識しています。
- ビデオにはテキストスクリプトへのアクセスが必要です。
- すべてのスライダーにスライド切り替え用の一時停止ボタンがあるわけではありません。
- メインメニューのナビゲーションは、ページの読者に挑戦することができます。
- 一部のインタラクティブコンテンツは無効にできません。
- すべてのリンクと画像に一意のIDがあるわけではありません。
- タグヘッダーが欠落しているか、「続きを読む」や「詳細」などのリンクに特定の情報があります。
- フォームでは、どのフィールドに情報が不足しているかは指定されず、それらのフィールドがないと送信できません。
- テーブル機能には、スクリーンリーダーでアナウンスし、読み取り順序を変更して、列ではなく最初にヘッダーを読み取る方法が必要です。
- タイトル属性、コントロールボタンのラベル、チェックボックス、非アクティブな要素のタイトルがありません。
Boydは、すべてのユーザーがこのコンテンツにアクセスできるようにし、人間の多様性を尊重する包括的なデザインをデジタルランドスケープに実装しています。新機能および更新された機能と設計は、最新の WCAG 標準に準拠します。実際のユーザーと一緒に設計およびテストを行い、多様な視点を収集します。
ウェブサイトでアクセスできないコンテンツや機能に遭遇した場合の対処方法
boydcorp.com のアクセシビリティに関するご提案やご質問をお待ちしております。
コメントには5営業日以内に返信するよう努めています。
この声明は2022年7月29日に更新されました。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。