ホーム » ブログ » 熱設計:製品のユーザー受け入れ

熱設計:製品のユーザー受け入れ

多くの場合、熱管理は設計プロセスにおいて遅すぎると考えられています。あなたをオフィスの熱の専門家にするための努力の中で、Boydチームは常に最新のニュースとそれが私たちの熱管理の世界とどのように関連しているかを探しています。熱設計を常に検討する必要がある理由の良い例を見つけました。これは、「RazerのブレードプロTHXエディションは壮大なモバイル制作の大国です」で始まる製品レビューです。この記事は、RazerのラップトップであるBlade Pro THX Edition高性能ラップトップに関する優れたレビューを特集しています。それは製品の賞賛と、色忠実度が実際の生活にどれほど優れているか、高品質のサウンドシステム、デスクトップに匹敵する生の処理能力など、それが持つ驚くべき機能を歌います。

複数の方法で熱設計を考慮しない場合のコスト


ノートパソコン

エンドユーザーのフィードバックとエクスペリエンス

But…

The entirety of this otherwise great headline turns sour at the end: “Razer’s Blade Pro THX Edition is an epic mobile production powerhouse with noisy fans”

Noisy Fans!

Such an amazing review by an impressed user undermined in the headline by the product's cooling solution. And if you go further into the article, Stefan Etienne relates his personal experience with the laptop:

"This laptop has such loud and bombastic fans that I could even hear them over the gameplay on my headphones, set to 50 percent volume. 私の近くに座っている人々は、エアコンがオンになったと思った。」

「さらに、ファン用の銅製サーマルヒートシンクとジェットタービンにもかかわらず、パームレストは不快に熱くなります。」

そのため、熱くて騒々しくなります。それは確かにあなたがあなたのラップトップにいるときにあなたをゾーンから連れ出すことができます。

あなたの最大のマーケティング同盟国:ユーザー

ユーザーエクスペリエンスは、技術的に機能しているのと同じくらい、製品の成功にとって重要です。これは、比較的小型でモバイルなパッケージの強力なハードウェアであり、あらゆる種類の冷却ソリューションを困難にします。Razerのエンジニアリングチームはデューデリジェンスを行い、ラップトップのハードウェアに冷却を提供することになると、熱設計について考えていました。銅製のヒートシンクがあり、ラップトップに収まるため、おそらくジッパーフィンまたはスキブフィンソリューションがあり、高出力のCPUとGPUを冷却するためのファンが組み込まれています。電気的にも機械的にも、製品は健全です。しかし、ユーザーは不快でした。

友人や同僚に、あらゆる種類の製品やサービスについての考えをどれだけ尋ねるかを考えてください。何を買うか、どこに行くか、何を食べるかを決める前にチェックするすべてのアマゾン、グーグル、またはYelpのレビューを考えてみてください。他の消費者は、私たちが最初に目を向け、新しいサービスや製品を推奨することに関して最も信頼している人です。

ユーザー、特に消費者製品のユーザーは、最大の広告主になる可能性があります。彼らはあなたの製品を最も熱心に宣伝しようとしているものです。ニールソンの長年にわたる調査によると、口コミの推奨事項は、2015年のニールソンの調査や2012年の別の調査のように、潜在的な消費者から最も信頼されているものです。顧客を満足させることは直感的ですが、顧客満足度がブランドの認知度と収益に与える影響は非常に大きいです。

慎重であることの重要性

ユーザーエクスペリエンスがいかに重要であるかは簡単に言えますが、新製品の設計プロジェクトに巻き込まれ、優れたユーザーエクスペリエンスというこの最終目標を見失うのはさらに簡単です。

プロジェクトは部門から部門へと受け継がれ、最初の製品ビジョンの一部が途中で失われる可能性があります。

予算の制約により、プロジェクトが短縮されたり、設計チームが何かをスキップしたりする必要があり、この場合、ヒートシンクとファンのコストを抑える可能性があります。

ラップトップの不動産は、そもそも手に入れるのが難しいです。それに加えて、はるかに小さな製品に対する消費者の需要があり、Razer Blade Proの設計チームは自分自身に課題を抱えています。


プリント基板

プロセッサのニーズを満たすためにソリューションを絞り込むのに十分な余地があったかもしれませんが、タッチ温度などのあいまいな制約を満たすことができませんでした。


暦

また、設計チームには、設計エンジニアがユーザーエクスペリエンスに十分な注意を払うことができない、圧倒的な期限(またはマネージャー)があった可能性があります。

しかし、製品の成功には、製品の機能だけでなく、さまざまな方法で熱設計を検討することが重要です。

自然対流の重要なポイントの1つは、製品にファンを追加することに関連する余分なコストと組み立て時間なしで熱伝達を可能にすることです。ファンまたはブロワーは、摩耗して製品を長期間使用すると破損する可能性のあるモーターによって駆動されるため、デバイスの全体的な信頼性を低下させる可能性があります。

製品全体像

この設計チームにとって理想的な状況は、製品に対して全体的なアプローチをとっていたでしょう。彼らがラップトップに詰め込んだすべての機能の要点は、並外れたユーザーエクスペリエンスを提供することでした。ICができることの熱限界を押し上げるとき、ユーザーが画面に表示されるもの、スピーカーから聞こえるもの、キーボードからの触覚フィードバック以上のものを考慮する必要があります。耳もファンや指のノイズを拾い、手のひらは製品からの過度の熱を経験します。冷却ソリューションのノイズとタッチ温度は、設計プロセスのかなり早い段階で考慮する必要があるため、コーナーに自分自身をペイントすることはありません。

サーマルソリューションを引き伸ばす余地

Razerの設計チームが、ハードウェアが処理できるものではなく、ユーザーが処理できるものによって最大温度上昇を定義した場合、その要件に基づいて構築できたはずです。設計チームは、ハードウェアとユーザーの両方のニーズを満たすサーマルソリューション用に適切なスペースを確保できたはずです。これらのエンジニアは、ヒートシンクの表面積を増やすために、より多くのヒートシンクボリュームを要求した可能性があります。これにより、熱を空気に伝達するための表面積が増えます。すべてがまだ概念的であるとき、ラップトップの不動産をジョッキーする方が簡単です。


IC付きプリント基板

私たちはあなたの最大のファンです

サーマルソリューションを設計するエンジニアは、より大きなファンやブロワーで設計することもできます。大きなファンは、小さなファンと同じ回転速度でより多くの空気を移動させることができます。または、同じ量の空気をより低い回転速度で移動させることもできます。この速度の低下により、ファンからのノイズも減少します。より冷却またはより多くのノイズの状況のように見えますが、十分な大きさのファンは、このユーザーエクスペリエンスの両方のマイナス面に対処できる可能性があります。


軸流ファン

 

ヒートシンクを使用すると、場所、場所、場所がすべてです

初期設計では、ICと熱管理を担当するエンジニアは、ラップトップの別の領域についてロビー活動を行うことができた可能性があります。熱が発生した場所、CPUとGPUの場所を、ユーザーにそれほど影響を与えない場所に移動する可能性があった可能性があります。ICがラップトップのその場所に詰まっていた場合、熱管理チームは輸送ヒートパイプアセンブリを使用して、ICとパームレストから熱を遠ざけ、ユーザーにとって重要ではないが熱的に効果的な場所にルーティングできた可能性があります。


ヒートパイプアセンブリ

Razer Blade Pro THX Editionの設計チームが、製品の機能とユーザーの両方のために熱設計を開発した場合、ステファンエティエンヌからのそのレビューは肯定的でした。

包括的な設計を活用して、製品に対するユーザーの受け入れを改善

この記事は、デバイスだけでなくユーザーにとっても熱設計が重要である理由の完璧な例です。すべての部品が一緒にフィットし、デバイスが冷却されるだけでは不十分です。全体的なユーザーエクスペリエンスが良好であることを確認する必要があります。したがって、次の設計サイクルでは、ユーザーの熱設計と、ユーザーが製品とどのように相互作用するかを磨くために余分な時間をかけてください。そのステップをスキップするプレッシャーがある場合は、プッシュバックしてこのレビューを見せてください。

ユーザーエクスペリエンスの設計に実際に時間を費やすこととの間には、どのような課題がありますか? 以下からお問い合わせいただくか、ソーシャルメディアページでお知らせください。

 

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。