耐久性が高く、ハイエンドな外観のネームプレートが必要ですか? メタルフォト®以上のものを探す必要はありません。この信じられないほど信頼性が高く革新的な素材は、ネームプレート、プラカード、シリアルプレート、アセットタグの使用で認められています。
メタルフォト®とは?
Metalphoto®は、銘板、ラベル、コントロールパネル、シリアルプレート、プラカード、アセットタグの製造に使用される特定のタイプの陽極酸化アルミニウムです。もともとは1950年代に米海軍向けに開発され、ほとんどの主要なOEMによって指定されており、今日入手可能な最も耐久性のある識別材料の1つです。
Metalphoto®プロセスを開始するために必要なのは、デジタルアートファイルだけです。このアートファイルは、厚さが0.003インチから0.125インチの範囲の純粋な1100合金アルミニウムシートにレーザーを介して転送されます。次に、シートは、感光性アルミニウム上にアートワークを開発するプロセッサに通されます。Metalphoto®の画像とテキストは主に黒ですが、現時点では追加の色をスクリーン印刷できます。
グラフィックは、陽極酸化アルミニウムの内部の写真のように露出および現像され、銘板の一部になります。このユニークな製造方法は、Metalphoto®で知られている比類のない耐久性を提供します。最後に、部品を亜硫酸ニッケルタンクに入れて、サファイア硬質陽極層の下にスライバーベースのグラフィックをシールします。Metalphoto®コンポーネント上のすべてのグラフィックとテキストは陽極層の内側にシールされているため、視認性の維持が重要な識別材料に最適です。Metalphoto®には、マット、サテン、グロス、およびステンレス鋼に似た#4ブラッシュ仕上げの4つの異なる仕上げがあります。
メタルフォト®の利点
エッチングされたスチールや印刷されたステンレス鋼ではなく、Metalphoto®を使用することには多くの利点があります。メタルフォト®は、比類のない耐久性と耐性を備えています。20 +年の屋外寿命を維持することができ、7,000サイクル以上の摩耗に耐性があり、750°Fを超える温度に耐えることができ、塩水噴霧と耐薬品性を持つように特別に設計されています。
さらに、Metalphoto®のグラフィックの解像度は、エッチングされたスチールよりも大幅に鮮明です。投影画像を使用する方法は、文字、数字、記号、および画像を非常に読みやすくし、写真のように鮮明できれいに見せます。
Metalphoto®は、特に可変データ/実行の場合、少量のステンレス鋼よりも安価です。スチールや他の銘板とは異なり、画像や情報のばらつきのために、個別の彫刻、パンチング、またはレーザーマーキングは必要ありません。コンピューター化されたイメージングプロセスを使用すると、各Metalphotoプレートの画像やシリアル番号を異なるものにするためのプロセスや価格に影響を与えないため、Metalphoto®®はシリアル化にも最適です。
メタルフォト®の例
ソーラー照明会社は、太陽光発電の街灯で屋外で長持ちする高品質で高解像度のネームプレートを作成するようにBoydに依頼しました。この銘板は、あらゆる気象条件で耐久性があり、ライトポストを包み込むのに十分な柔軟性があり、それでも鮮明な画像を維持する必要がありました。Boydの専門家は、薄いMetalphoto®ネームプレートを提案し、最終的には顧客のニーズを満たすのに最適なソリューションになりました。
別の例は、コーヒー会社向けに製造された銘板ソリューションBoyd。極端な気象条件に耐える代わりに、顧客はコーヒーマシン用の高解像度のグラフィックを備えたハイエンドのネームプレートを望んでいました。銘板は、洗浄剤による化学腐食に耐えながら、鮮明な画像を投影する必要がありました。顧客は、品質仕様を完全に満たすMetalphoto®ネームプレートを使用しました。
Metalphoto®は、信頼性の高い機器や識別アイテムの航空宇宙産業での使用にも最適です。内装と外装の両方の用途に最適なMetalphoto®部品は、バーコードラベル、ネームプレート/データプレート、プラカード、メンテナンス回路図、機械制御パネル、およびその他の識別製品の形で航空機全体で見ることができます。
Metalphotoの耐久性と解像度は®、製品の優れた銘板、プラカード、シリアルプレート、またはアセットタグになります。Metalphoto®のネームプレートは鮮明で鮮明で、さまざまな画像/データを使用して大量に簡単に作成できます。
BoydはMetalphoto®の認定コンバーターであり、何十年にもわたってカスタムブランディングソリューションを提供してきました。 Learn more about our branding capabilities or with our experts.