ホーム » ブログ » 適切なタッチスクリーンテクノロジーを選択する方法

適切なタッチスクリーンテクノロジーを選択する方法

さまざまなタッチスクリーンテクノロジーと機能をすべて備えていますが、デバイスに最適なタッチスクリーンをどのように選択しますか?

タッチスクリーンがユーザーインターフェイスシステムの一部として人気が高まり続けているため、適切なタッチスクリーンテクノロジーを選択することが重要な設計上の決定になりつつあります。 抵抗膜方式タッチスクリーンまたは投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンには、それぞれさまざまな利点があります。多種多様なタッチスクリーンオプションが存在することを考えると、最適なユーザーエクスペリエンスを提供するものをどのように選択しますか?

タッチスクリーン技術を選択する際に考慮すべき6つのこと

このブログでは、製品開発フェーズの開始時に、次のプロジェクトに理想的なタッチスクリーンテクノロジーを選択するのに役立つ6つの重要な質問について説明します。

1)デバイスの使用目的は何ですか?

最初のステップは、どのタッチスクリーンが実現可能であるかを決定する可能性があるため、デバイスの使用目的を具体的に定義することです。たとえば、ディスプレイは過酷な条件にさらされる可能性のある軍事用途に使用されますか、それとも耐久性がそれほど問題にならない安価なおもちゃを対象としていますか? どちらの状況でも、機能、耐久性、入力登録、および価格設定が異なる画面テクノロジが必要になります。ディスプレイの使用目的を絞り込んだら、次のステップは必要な機能を見つけることです。

2)どのタッチ機能が必要ですか?

ユーザーは、デバイス上で 1 本の指で 1 つの入力を選択するだけで済みますか? もしそうなら、標準の4線式抵抗膜方式タッチスクリーンは、そのシンプルな構造が多くのコストを追加することなくこれを処理するため、完璧なオプションになる可能性があります。ただし、ユーザーが複数のタッチポイントを持つ機能をズーム、スクロール、またはアクティブ化する必要がある場合は、投影型静電容量式(PCAP)や抵抗膜方式マルチタッチスクリーン(RMTS)などのマルチタッチ機能を備えた画面に選択が絞り込まれます。

3)タッチスクリーンはどのようにアクティブになりますか?

タッチスクリーンが入力を登録するさまざまな方法を考えると、製品設計者は画面がどのようにアクティブ化されるかを考慮する必要があります。ユーザーは手袋を着用するか、鉛筆やスタイラスなどの別のオブジェクトを使用して画面に触れますか? その場合、これらの入力を登録するために特定の種類のタッチスクリーンが必要になる場合があります。投影された静電容量式タッチスクリーンの感度を調整して特定のスタイラスと手袋を登録できますが、使用されるオブジェクトは静電容量式フィールドを乱すことができなければなりません。他の入力デバイスを使用できるアプリケーションでは、ほぼすべてのオブジェクトからの入力を登録できるため、抵抗膜方式タッチスクリーンモジュールがより最適な選択肢です。

4)タッチスクリーンが使用される環境は何ですか?

考慮すべきもう一つの重要な要素は、タッチスクリーンがアクティブになる場所です。医療現場では過酷な洗浄剤の対象になりますか? 繰り返し影響を受ける可能性のある産業環境で使用されますか? 耐久性や洗浄性が重要な懸念事項である場合、カバーガラスの損傷によって入力を正しく登録する能力が変わらないことを考えると、PCAPテクノロジーが理想的です。より穏やかな環境では、抵抗膜方式スクリーンは追加コストを追加することなく性能要件を満たすことができます

5)価格はいくらですか?

PCAPタッチスクリーンのコストは、技術が普及するにつれて低下し続けていますが、抵抗膜方式タッチスクリーンは依然として安価なオプションである傾向があります。シンプルなおもちゃ、ゲーム、またはその他の安価なアプリケーション用のタッチスクリーンモジュールを探している場合、単純な4線式抵抗膜方式タッチスクリーン以上のものは、デバイスに不要なコストを追加する可能性があります。ただし、ハイエンドのルックアンドフィールを必要とするコンピューター、スマートフォン、またはその他の高価なアプリケーションの場合、投影型静電容量式スクリーンは追加コストの価値がある場合があります。

6)タッチスクリーンは何回の作動を処理する必要がありますか?

異なるタッチスクリーン構造は、異なる作動回数に対して評価される。4線式または8線式抵抗膜方式タッチスクリーンは、数千回の作動に対してのみ精度を維持する必要があるデバイスに最適ですが、デバイスの使用が大幅に増える必要がある場合は、5線式タッチスクリーンの方が適しています。ただし、ディスプレイが何百万もの作動を処理する必要がある場合は、ほぼ無限の入力で精度を維持できるため、投影型静電容量式スクリーンが理想的です。

これらの質問は素晴らしいスタートですが、これは最適なタッチスクリーン技術を決定する際に考慮すべき変数の完全なリストからはほど遠いです。 To discuss your project needs and to talk about custom solutions, reach out to one of our experts.