ホーム » ブログ » kコア®カプセル化グラファイトラジエーターパネル(DARTミッション用)

kコア®カプセル化グラファイトラジエーターパネル(DARTミッション用)

100万を超える既知の小惑星が太陽系に生息しており、毎日さらに多くの小惑星が発見されています。地球に近づくのはごくわずかですが、潜在的な衝突の危険を回避するためには、小惑星の早期発見と方向転換が重要です。

米国航空宇宙局(NASA)は、何十年にもわたって潜在的に危険な小惑星から保護するための新しい方法を検出、追跡、開発してきました。最近、彼らは二重小惑星リダイレクションテスト(DART)と呼ばれる革新的な惑星間防衛プログラムを活性化しました。

DARTミッションとは何ですか?

DARTは、小惑星と衝突して小惑星の進路を変えるために特別に設計された小型宇宙船です。宇宙船は、使い捨てのためにシンプルで低コストである必要がありましたが、ターゲットの小惑星との信頼性の高い衝突を確保するために、航海全体で適切に機能する必要がありました。

NASAはジョンズホプキンス応用物理研究所(APL)と契約してDART宇宙船を作成しました。DARTの本体の長さはわずか数フィートで、小さな密閉された空間で大量の熱を発生させるナビゲーションと推進用のコンポーネントが含まれていました。熱暴走の問題を回避し、信頼性を確保するには、熱放散のための堅牢な熱ソリューションが必要でした。

過去に成功したプロジェクトでBoydと協力してきたAPLは、宇宙船の側面に貼り付けられるラジエーターパネルの作成に協力を求めました。

k-コアカプセル化グラファイトソリューション

APLと並行して、Boydのエンジニアはミッション要件を評価し、貿易調査を実施して、最適化されたラジエーター設計を確立しました。固体アルミニウムなどの従来のラジエーター材料は、必要な予算質量で十分なコンダクタンスを持たず、軽量宇宙船に不必要なかさばりを追加します。厳しい熱伝導率、重量、耐久性の要件を満たすために、Boydのエンジニアはk-Core®カプセル化グラファイトの実装を提案しました。

k-Core®は、金属内にカプセル化されたグラファイトを使用して、導電性と熱拡散の均一性を大幅に向上させる独自の熱伝達システムです。k-Core®は、他の材料や構造と比較して、性能を向上させ、信頼性を高め、質量を低減できるため、航空宇宙用途で幅広い遺産を持っています。

全体的な設計仕様と熱分析を行った後、BoydとAPLは、2つの48インチx 24インチkコア®アルミニウムカプセル化グラファイトラジエーターパネルが最適なソリューションであると結論付けました。パネルは、他の振動および耐久性テストとともにいくつかの熱シミュレーションを経て、すべてのプロジェクト要件を満たしていることを確認しました。k-Core®ラジエーターパネルの検証後、APLは処女航海のためにそれらをDART宇宙船に統合しました。

プロジェクトの成功

DARTミッションのために、NASAはディモルフォスと呼ばれる小さな小惑星に照準を合わせました。2022年9月26日、DART宇宙船は小さな小惑星と接触しました。DARTチームはテストの結果を研究し続けており、将来的にはさらに多くの打ち上げが行われる可能性があります。

Boydの違い

Boydは、ミッションクリティカルな航空宇宙アプリケーション向けのカスタム冷却、シーリング、および保護ソリューションの作成に数十年の経験があります。 To learn more about our extensive aerospace capabilities or to discuss your own project needs, visit our website or schedule a consultation with our experts.

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。