ホーム » ブログ » 経皮パッチとは何ですか?

経皮パッチとは何ですか?

経皮パッチは効率的で非侵襲的なウェアラブル医療送達システムですが、これらのユニークな医療用ウェアラブルはどのように機能しますか?

経皮パッチとは何ですか?

経皮パッチは、粘着パッチが患者の皮膚から吸収される事前に処方された用量の薬物を送達するウェアラブル投薬送達システムです。経皮パッチは1970年代後半から存在していますが、一連の投薬を投与するための効率的で非侵襲的な方法として、採用がますます広まっています。経皮パッチは、鎮痛剤、避妊、ビタミン送達、向知性薬、睡眠補助剤、および薬物を皮膚から安全に投与できるその他の用途に使用されます。

経皮パッチは、他の投薬システムが直面するいくつかの課題を解決します。数日または数週間にわたって持続的な薬物送達を提供するため、患者が厳格な投薬スケジュールを覚える必要がなくなり、患者のアドヒアランスが向上します。経皮パッチはまた、自己投与することができ、特定の薬物の注射を減少または排除することが多いため、投与エラーを低減し、患者の快適性を向上させる。

経皮パッチの種類

経皮パッチは、大きく4つの異なる構造に分けられます。

  • 接着剤中の薬剤:名前が示すように、薬物接着剤経皮パッチは、接着剤自体の中に薬物を備えています。粘着性接着剤は、パッチを患者に接着するだけでなく、薬を届けます。これらは、薬の量と放出スケジュールに応じて、単一の接着剤層または複数の接着剤層を特徴とすることができます。複数の薬物接着剤層は、数日または数週間の着用を必要とする一連の投薬によく使用されます。
  • 貯水池: リザーバー経皮パッチは、液体形態の薬物を含む別の層(またはリザーバー)を含む。リザーバーと接着剤の間の膜層が送達速度を制御します。薬は接着剤を通して患者の皮膚に分散されます。
  • 行列:リザーバーパッチのように、薬は別の層に保持され、接着ライナーを介して患者の皮膚に放出されます。薬剤は接着剤と剥離ライナーの間に封入されているため、ライナーは追加の膜層の代わりに薬剤の送達速度を制御します。
  • 蒸気パッチ:経皮パッチの最も一般的な構造の1つである蒸気パッチは、接着剤層を介して蒸気の形で薬物を放出する単層ウェアラブルです。レート制御層または膜がないため、通常、正確な分散要件のない短期治療コースの投薬に使用されます。

The construction of a transdermal patch is based on several factors, such as the wear duration, medication viscosity, and the optimal method of release for the drug.同じ薬が、代替投与量と放出スケジュールのために、異なるタイプの経皮パッチを介して放出されるように処方されることがよくあります。

経皮パッチ層

ほとんどの多層経皮パッチには、バッキングラミネートと粘着性ライナーが含まれています。より複雑な設計には、追加の接着剤、ライナー、リザーバー、および膜が含まれる場合があります。エンハンサー、安定剤、または防腐剤も、要件に応じてパッチに追加できます。

Boydの違い

Boydは、医療業界向けの経皮パッチやその他のウェアラブルの製造に数十年の経験があります。幅広い製造専門知識との広範なサプライヤー関係を活用して、患者の快適性と安全性を確保するために、最適な粘着性のある皮膚接着剤、ラミネート、およびバッキング層を見つけます。当社独自の製造能力により、サプライチェーンの複雑さを軽減し、総コストを削減する多層ソリューションを作成できます。私たちは、品質と高い歩留まりを確保するために、世界中でクラス内の100〜10,000の医療用クリーンルームを製造しています。

To learn more about how Boyd’s solutions are enabling the future of medicine or to discuss your unique transdermal patch needs, reach out to our experts.

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。