ホーム » ブログ » 電気自動車におけるインバータ冷却の重要性

電気自動車におけるインバータ冷却の重要性

鉄道業界とボイドソリューション

6月27日、2022日

電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)が消費者に広く採用され続けるにつれて、バッテリーの充電に使用される技術は指数関数的に進歩しました。以前はフルバッテリーに数時間かかっていた充電が、わずか数分に合理化されました。

充電速度を上げるには、より多くの電力を処理するいくつかのコンポーネントと、安全な動作温度を維持するための追加のソリューションが必要です。パワーインバータは、これらのシステムで最も多くの熱を発生し、正確な熱管理を必要とします。

インバーターとコンバーターが重要なのはなぜですか?

交流(AC)と直流(DC)は、指向性電流が異なる電気タイプです。ACとDCはどちらも電気自動車の操作に不可欠ですが、使用方法は異なります。

電気はACとして電力網から引き出されます。ほとんどの電子機器や電化製品は交流で動作しますが、この形の電気は蓄えることができません。グリッドからの電力を車載EVバッテリーに蓄えるには、交流を直流に変換する必要があります。電気が蓄えられたら、電気モーターやその他の車載電子部品で効率的に使用するために、交流に戻す必要があります。

パワーインバータとコンバータは、適切なフォーマットで電流を供給する重要なコンポーネントです。電力変換器は、交流を直流に変換して後で使用するために保存する電子機器です。対照的に、パワーインバーターは、蓄えられた電気をDCからACに変換し、バッテリーから引き出すと、オンボードコンポーネントですぐに使用できます。インバータとコンバータの両方を使用して、電圧を最も効率的な出力に昇圧または降圧します。

インバーターとコンバーターは、電気自動車の充電ステーション(グリッドからのACを車両バッテリーのDCに変換するため)、または電気自動車またはハイブリッド車に搭載されています(家庭用充電器から引き出される電力をACからDCに変更するため、またはオンボードコンポーネント用にDCをACに変換します)。多くの場合、コンバーターとインバーターは、充電システムまたはオンボード充電器内の同じユニットに組み合わされています。

インバーター冷却が重要なのはなぜですか?

交流から直流への電流の流れ方向を前後に変化させ、電圧を連続的に昇圧・降圧すると、システム内に高い熱負荷が発生します。管理しないままにしておくと、この熱は熱暴走につながる可能性があり、車両、バッテリー、充電ステーションに損傷を与える可能性があり、車両の乗員にとって安全ではない可能性があります。

IGBT、MOSFET、その他のトランジスタからマイクロコントローラまで、インバータやコンバータ内の各コンポーネントは熱を発生させ、冷却する必要があります。熱負荷が高いため、インバーターには通常、独自の熱管理システムがあります。

インバーター熱管理システムには、特別に機械加工された流路とインバーターとコンバーターに取り付けられた拡張フィンを備えたカスタマイズされた液体コールドプレートが含まれていることがよくあります。ダイカストヒートシンクは、IGBT冷却やその他の個々のコンポーネントに組み込まれることがよくあります。サーマルパッド、グリース、ギャップフィラーなどのサーマルインターフェイスマテリアルは、熱を発生するコンポーネントからの熱伝達を容易にするために組み込まれています。これらのシステムは、それぞれの固有のコンバータまたはインバータ冷却アプリケーションに合わせて高度にカスタマイズされています。

インバーターとコンバーターはどこで使用されていますか?

インバーターとコンバーターは、電気自動車の効率的な充電と運転を可能にするために重要ですが、大電流と高電圧を伴う他の無数の業界で使用されています。太陽光発電グリッド、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、冷凍コンプレッサー、誘導加熱、さらには多くの民生用電子機器でさえ、インバーターとコンバーターが一般的であるアプリケーションです。

インバータ冷却のBoydの違い

Boydは、パワーマネジメント業界にサーマルソリューションを提供してきた数十年の経験があり、世界中で10億個以上のeモビリティコンポーネントを出荷してきました。当社の広範なサプライヤーネットワーク、材料科学の経験、エンジニアリングの専門知識を活用して、垂直統合型eモビリティソリューションに複数の機能を組み込むことができます。EVバッテリーの保護と冷却、タッチスクリーンとテレマティックディスプレイの最適化、ブランドアイデンティティの向上など、Boydはイノベーションと市場投入の迅速化を支援します。

To learn more about Boyd’s thermal solutions, visit our eMobility page or schedule a consultation with our experts.

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。