ホーム » ブログ » ESGの成功事例:有害廃棄物処理の削減

ESGの成功事例:有害廃棄物処理の削減

ESGの成功事例:有害廃棄物処理の削減

Boydモンローの施設は、ノースカロライナ州環境品質局(NCDEQ)によって最近制定された有害廃棄物リサイクル規制に準拠しており、安全で環境に配慮した貴重な材料の再利用と再生を促進しています。有害廃棄物処理を76%削減するための最近の埋め立ての改善を見積もっています。

2023で有害廃棄物処理を削減

ノースカロライナ州モンローにあるBoydの施設では、金属製品の印刷および装飾プロセスでメチルエチルケトン(MEK)溶剤を使用しています。印刷の合間にインクを薄くし、機器を洗浄するために使用されるMEK溶剤は有害廃棄物と見なされ、責任を持って管理する必要があります。施設には、オペレーターが毎日使用するMEK溶剤の最大76%をリサイクルできる蒸留ユニットが設置されました。蒸留ユニットは、インクと溶剤の混合物を分離し、無駄なインクと溶剤をリサイクルされたMEK溶剤とは別に分類します。このリサイクルプロセスにより、工場は翌日MEK溶剤を再利用できます。

このリサイクルプロセスを実装することでBoydモンローのMEK処分量が2022の8460ポンドから2023の2074ポンドに削減され、ノースカロライナ州環境品質局(NCDEQ)のガイドラインに従って、施設は大規模な廃棄物生産者から小規模な廃棄物生産者に移行できるようになりました。

有害廃棄物処理の削減

環境責任と持続可能性に対するBoydの取り組み

Boydは、環境への責任と持続可能性に取り組んでいます。廃棄物の発生を減らすことに焦点を当てるだけでなく、潜在的な健康と環境への影響を減らすために、廃棄物管理技術の革新における継続的な改善を推進しています。私たちは、業界の他の組織が同様の慣行を採用するように促し、より持続可能な未来に貢献するよう努めています。

Boydの環境責任と持続可能性への取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。