ホーム » ブログ » コンプレッサーベースの冷蔵の基本

コンプレッサーベースの冷蔵の基本

コンプレッサベースの冷却システムがどのように機能するかを理解するには、次の3つの物理現象に留意する必要があります。

基本的な物理的原理

ガスが圧縮されると、その温度は上昇します。逆に、膨張すると温度が下がります。これは熱力学の第一法則の影響のひとつです。

純粋な液体の温度は、沸騰または凝縮しても一定のままです。沸騰する水の温度を測定すると、水が液体として存在する限り、温度は212°Fまたは100°Cで一定のままです。ガスが凝縮すると、すべてのガスが液体に変わるまで、システムの温度は一定のままです。

Figure 1: Compressor-Based-Refrigeration-System-Diagram

流体が相変化を起こすには、かなりの量のエネルギーが必要です。一定量の水を完全に沸騰させるには、同じ量の水を32°Fから211°Fに加熱するよりも多くのエネルギーが必要です。これは、相変化中にかなりの量のエネルギーを貯蔵し、放出できることを意味します。

冷蔵サイクル

冷蔵サイクルは連続プロセスです。冷媒は、コンプレッサからコンデンサ、計量装置を通って蒸発器に移動し、その後サイクルが繰り返されます(図1を参照)。

コンプレッサは蒸発器から低圧ガスを受け入れ、その名の通り圧縮によって高圧ガスに変換します。ガスが圧縮されると温度が上昇します。

その後、高温の冷媒ガスがコンデンサに流入します。コンデンサは、冷媒を冷却するために、より冷たい流体(通常は外気)を使用する熱交換器です。冷媒がこの熱交換器を流れると、凝縮して高温の液体になります。液体冷媒はコンデンサを出て、システムの計量装置に流れます。

計量装置は、膨張弁または毛管ということもあり、圧力降下を作り出すために使用されます。前述のように、圧力が下がると液体の温度と沸点が低くなります。一部の冷媒液が気化し、液体とガスの混合物の温度が低下します。その後、冷たい冷媒が蒸発器に流れます。

蒸発器は、熱源と冷媒の間で熱を移動させる別の熱交換器です。チラーでは、熱源は機器に流れ込む冷却液です。冷媒は低温の気液混合物として蒸発器に入ります。設計上、熱源の温度は常に冷媒の沸点よりも高くなります。蒸発器では、冷媒は熱源から熱を吸収する際に気化します。冷媒の温度は、気化しても一定のままです。その後、冷媒はガスとして蒸発器を出てコンプレッサに入り、サイクルが再開されます。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。