PACEミッションの詳細
PACEとは、Plankton(プランクトン)、Aerosol(エアロゾル)、Cloud(雲)、ocean Ecosystem(海洋生態系)の頭文字をとったもので、これらはすべて地球の海洋と気候の健全性と状態を示す重要な指標です。PACEは2月8日、2024日にSpaceXのFalcon 9ペイロードフェアリングに搭載されて打ち上げられる。PACEの使命は、海洋食物網を支える植物プランクトン、小さな植物、藻類の分布を評価・測定することです。また、大気質と地球の気候に関連する主要な大気変数の体系的な記録も継続します。
NASA PACEミッションの詳細(NASA.gov)
ループヒートパイプ(LHP)の詳細
ループヒートパイプは、打ち上げ環境と微小重力環境の両方に適した特殊な熱管理コンポーネントです。LHPは、20メートル以上の距離があり、最大9gの加速力に耐えることができる受動熱輸送方式です。また、ループヒートパイプは数百万サイクルまで柔軟性があるため、LHPアプリケーションの耐用年数にわたって振動による屈曲や作動に耐えることができます。
ヒートパイプアセンブリの詳細をご覧ください。