» Blog » ボイドは、パーサヴィアランス火星探査車の重要なSuperCamアセンブリ用の冷却ソリューションを開発

Boydは、パーサヴィアランス火星探査車の重要なスーパーカムアセンブリのための冷却ソリューションを開発します

パーサヴィアランス火星探査車の重要なスーパーカムアセンブリのための冷却ソリューション

NASAが7月22日、2020日に予定されているパーサヴィアランスローバーの打ち上げの準備をしている中、Boydコーポレーションは、ロスアラモス国立研究所と共同で開発された火星探査の次の段階への貢献を強調することを誇りに思います。別の惑星を探索するときに過酷な環境を克服することは、最高のエンジニアリングチームでさえ、電子機器が多様でなじみのない条件で継続的に動作できるようにすることに挑戦します。火星の表面を探索する準備には、創造性、決意、革新、そして忍耐力が必要でした。

マーズ・ローバー

パーサヴィアランス火星探査車のスーパーカムモジュール

NASAのパーサヴィアランスローバーの使命は、火星で以前または現在居住可能な状態の兆候と、過去の微生物の生命の兆候を探すことです。SuperCamは、リモートセンシング技術を利用して、ロボットアームワークスペース内の環境とサンプルの両方の鉱物学分析を実行します。SuperCamは、鉱物学を決定するための2つの新しい技術、カラーイメージャー、およびターゲットの物理的特性をリモートで決定するための音響システムを追加するため、キュリオシティのChemCamを技術的に改善したものです。TECは、鉱物学の観察に不可欠な電子機器を保護するために、熱を拒否する必要があります。

火星2020-ローバーのカメラ
Supercams-mast-unit-being tested-at-los-alamos-national-laboratory

火星の環境に耐えるカスタム極低温ヒートパイプ

ヒートパイプは、熱を拡散または輸送するために使用される多くの電子アセンブリの一般的なコンポーネントです。多くのアプリケーションでは、ヒートパイプを使用して、熱の蓄積や、熱をより涼しい領域にすばやく移動させることにより、敏感で高価な機器への潜在的な損傷を防ぎます。ほとんどのヒートパイプは堅牢で簡単ですが。カスタマイズと材料の選択により、これらの簡単なソリューションにより、より複雑な課題、アプリケーション、および動作環境を解決できます。

パーサヴィアランスローバーにとって、データ収集装置の安全な動作温度を維持することは、ローバーの成功にとって最も重要です。ローバーの打ち上げ後にメンテナンスや修理を行う方法はないため、熱管理ソリューションは、ローバーの寿命全体にわたって火星で一般的な極端な温度で確実に機能する必要があります。失敗は許されません。Boydのヒートパイプは、アクティブな可動部品なしで数十年にわたって一貫して動作することが証明されているため、このような宇宙用途に理想的なソリューションです。

火星は地球よりもはるかに寒いですが、大気が少ないため、自然対流空冷ははるかに遅く、寒い環境にもかかわらず電子機器が過熱するリスクがあります。この寒い環境では、一般的な銅水ヒートパイプは火星探査車には適していません。性能と環境の課題を解決するために、Boydは材料工学の専門知識を使用して、ローバー温度で凍結しないパッシブ二相冷却の代替作動流体としてメタノールを特集しています。

Boydは、火星ミッション向けのソリューションの製造経験があり、火星での信頼性の高いパフォーマンスの要求を満たす信頼性の高い熱管理ソリューションの開発における確固たるパートナーとなっています。火星の環境設計の課題に対する理解を活用して、ロスアラモス国立研究所と提携してSuperCamモジュール用の新しいヒートパイプソリューションを作成しました。SuperCamモジュールは、パーサヴィアランスローバーミッションの中心的な部分である重要なイメージング、鉱物、および化学分析を可能にします。

ロスアラモス国立研究所は、SuperCamモジュール内の電荷結合素子(CCD、光学検出器)から合計6Wの熱を輸送し、熱電冷却器(TEC)に転送するためにBoydにアプローチしました。チームとして、LANLとBoydは、直径5mmのメッキ銅メタノールヒートパイプ2本で構成された、それぞれ2Wを冷却する3つのヒートパイプアセンブリを開発しました。これにより、ローバーアクセサリー取り付けプレート(RAMP)の温度以下で安定した~20°Cの冷却が可能になります。

ロスアラモス研究所-NASA-スーパーカムアセンブリ-with-ボイド-コープ-ヒートパイプ
火星のスーパーカム2020ローバーのインストール

1つの会社、宇宙探査のための多くのソリューション

熱管理は、宇宙探査および航空宇宙アプリケーションのサポートに関して、Boydの強みの1つにすぎません。難燃性SOLIMIDE®絶縁フォームからEMI/RFI管理まで、Boydは、大気条件が薄い宇宙の厳しい環境で機器や貨物を保護するのに役立ちます。光学的に透明な接着剤や高性能ガスケットなどの他のエンジニアードマテリアルソリューションは、カメラとセンサーのレンズを保護し、過酷な外部環境から密閉して保護します。

Boydは、すべての業界に高品質で信頼性の高いソリューションを提供するよう努めていますが、パーサヴィアランスローバーをサポートし、火星を探索するというNASAの使命に参加できることを光栄に思います。宇宙探査用に高度に設計された熱管理ソリューションを提供するという当社の長い伝統により、パーサヴィアランスローバーは今後何年にもわたって耐えることができます。

発売準備

NASAが打ち上げの最終準備を行っている間、Boydコーポレーションは今後の火星プロジェクトのためのソリューションの開発と製造を続けています。7月22日(遅くとも8月11日)の打ち上げが成功し、最終的には2月2021日にパーサヴィアランスローバーが火星に展開されることを期待しています。NASAの頑張って、歴史の一部になる機会を与えてくれたロスアラモス国立研究所に感謝します!

厳しい熱管理要件があるプロジェクトや、過酷な環境に耐えなければならないプロジェクトに取り組んでいますか? あなたの挑戦的なアプリケーションのために!

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。