熱電デバイスを新しい方法で応用
TEGwayサーモリアルは、熱電デバイス組み込みコントローラです。TEGwayは、小型熱電デバイス(TED)の柔軟なアレイを生成する方法を開発しました。この柔軟なTEDアレイは、列単位で電力を供給されます。これにより、アレイは各行をホット、コールド、または4°〜40°Cの範囲で個別に制御できます。興味深い側面は、これらのホット行とコールド行を交互に並べる場合です。そうすることで、TEDアレイは「痛み」、つまり寒さの中で外に出て火に手を置いたときに得られる灼熱感をシミュレートすることもできます。


ほとんどの熱電デバイスはセラミックと金属でできているため、通常は大きくて剛性があります。これは、ペルチェ素子用の新しいアプリケーションを見つける上で大きな制限となる可能性があります。この小さなデバイスの配列を作成することにより、熱電素子はよりタイトで興味深い場所に侵入することができます。
仮想現実と拡張現実をより具体的にする
すっきりと聞こえますが、熱電デバイス組み込みコントローラの何がそんなに面白いのですか? 私たちのメディア消費がより没入型になるにつれて、エンターテインメント業界は現実をさらにシミュレートするためにこのような新しいテクノロジーを求めます。最新のテレビ画面、映画画面、バーチャルリアリティヘッドセットが私たちの視覚を包み込み、サラウンドサウンドや優れたヘッドフォンが私たちの音の感覚をカバーしていますが、タッチはどうですか? TEGwayは、私たちのデジタル体験にまったく新しい感覚を浸すこの可能性を見ました。そのため、消費者に別のレベルのフィードバックを追加する大きな可能性があるため、このテクノロジーをビデオゲームに適用していることがわかります。

ビデオゲームや映画で北極圏を探索して、非常に寒いと想像することを想像してみてください。現在、私たちにできることはそれだけです:寒さを想像してください。しかし、熱電デバイスを組み込んだコントローラを使用すると、実際にそれを感じることができます。私たちのメディアが私たちを砂漠に連れて行ったり、火山の上に立ち上がったりした場合も同じシナリオです。私たちのコントローラーは、私たちが経験すると予想される熱をシミュレートするために熱くなります。コントローラーの小さなスペースでホットとコールドを交互に繰り返す機能により、メディア消費者は没頭しているストーリーの主人公の痛みを感じることさえできます。
熱電デバイス組み込みコントローラに付随する熱
熱電デバイス組み込みコントローラの熱状況を見てみましょう。ほとんどの熱管理アプリケーションでは、熱電冷却器の特定の温度差を維持する必要があります。これは、その温度差が動的であり、TEDアレイ全体で大きく変化する可能性があるユニークなアプリケーションです。
熱電デバイス組み込みコントローラ自体
これらの各デバイスの裏側は、各温度出力の電圧が予測可能であるように、おそらく一定の温度に保つ必要があります。これは、銅スプレッダーのようなヒートスプレッダーを使用して行うことができます。熱電デバイスは、これらのデバイスによって引き起こされる温度変動にさらされると信頼性の問題が発生する可能性のあるオンボード電子機器がある場合に備えて、コントローラーの内部からも絶縁する必要があります。
コントローラ電源
TED自体に次ぐのは、これらのデバイスの電源です。熱電デバイスは非効率的であるため、小さな温度差を作るために多くのエネルギーが必要になります。この非効率性をアレイ全体に倍増させると、これらの熱電デバイスの組み込みコントローラは巨大な電力を大量に消費します。大容量の電源または大容量のバッテリーのいずれかが必要になりますが、どちらも安全で信頼性の高い状態に保つために独自の熱ソリューションが必要になる場合があります。
没入型ゲームプレイの限界を押し広げる
サーマルエクスペリエンスを出力できるコントローラーには課題がありますが、ゲーム業界が既存のテクノロジーを新しいアプリケーションに押し込むのを見るのはエキサイティングです。私たちは確かに、最初の市販の熱電デバイス組み込みコントローラを見るのを楽しみにしています。