システム寿命を延長する再生タービンポンプのメンテナンス方法
すべてのポンプと同様に、チラー用途に厳選された再生タービンポンプには非常に長い耐用年数がありますが、さまざまな状況によって耐用年数に大きな影響が出る場合があります。再生タービンポンプを設置および使用する際には、トラブルのない長い動作寿命を確保するために、次の項目を慎重に検討する必要があります。再生タービンポンプは非常に高い圧力に対応できるため、この圧力の内部損失を防ぐために、非常に狭い運転間隙(通常は.002 "~.006")を設定しています。このため、再生タービンポンプは流体流中の砂利や研磨材への耐用性が非常に低いことに注意してください。流体汚染は、インペラベーンを侵食し、インペラとケーシングの間に留まり、メカニカルシールの早期故障を引き起こす傾向があります。システムの起動
流体に不純物が含まれていない場合であっても、新しい配管システムにははんだスパッタ、パイプドープ、金属チップが含まれていることが多いため、システムの起動は特に重要です。古いシステムでは、パイプスケールの塊や錆がポンプに放出されることがあり、どちらも時間の経過とともに蓄積してパフォーマンスを低下させる可能性のある軽微な損傷を引き起こします。いずれの場合も、起動前にシステムをフラッシュして検査することが重要です。ストレーナーを定期的に洗浄する場合は、吸引ストレーナーを取り付けるとポンプの保護に非常に役立ちます。この問題だけでも、おそらく再生タービンポンプの最も一般的な故障モードであるため、この種の損傷からポンプを保護するために適切な検討を行う必要があります。運転中に吐出が完全に遮断される「デッドヘッド」状態からポンプを保護してください。一部のタービンは短期間のゼロフローに耐性がありますが、この状態でポンプを運転すると、メカニカルシールの損傷、ポンプやモーターの過熱、さらには過度の過圧によるシステムの損傷が発生する可能性があります。ポンプを始動する前に、すべてのシステムバルブが開いていて、配管に制限がないことを常に確認してください。この状態が予想される場合は、適切なサイズのリリーフバルブおよび/または過圧カットアウトシステムを使用して、ポンプとシステムを保護します。バルブ、圧力衝撃、ドライランニング
調節バルブの使用やシステムに突然の圧力衝撃を引き起こすようなその他の状態は、再生タービンの寿命に悪影響を及ぼします。自動調整バランスインペラ機能は、ポンプが妥当な時間内に圧力平衡を達成することに依存しています。突然の圧力衝撃によってそのバランスが変わり、平衡状態に戻るまでインペラがケーシングを擦る可能性があります。調節バルブまたは他のシステムコンポーネントからの継続的な繰り返しの圧力衝撃は、インペラを一定の流束状態に保ち、インペラの過度の摩擦を引き起こし、最終的に故障を招く可能性があります。すべてのポンプはドライラインニングから保護する必要があります。起動前に、すべてのシステムバルブが開いていて、ポンプの吸引が浸水していることを確認してください。適切な回転を確認するために、ポンプを瞬間的に揺り動かすのは問題ありません。正吸込込ヘッド
ポンプが適切なNPSH(正味吸込ヘッド)を利用できるようにします。一部の再生タービンポンプは、悪コンディションのNPSH(NPSHがよくないとキャビテーションが発生し、液体が蒸気状態になります)に高い耐性がありますが、ユニットを長時間運転すると耐用年数が短くなります。流体中の蒸気の問題は、蒸気がメカニカルシール、シールレスポンプベアリング、およびインペラ流体力学的フィルムに必要な潤滑と冷却を行わないことです。この状態は、機能的にはドライランニングと同じですが、その程度は低くなります。また、適していない吸引ストレーナー、不十分な吸引パイプサイズ、部分的に閉じた吸引バルブなど、吸引流量の制限も、性能の低下や早期故障を引き起こす可能性のあるキャビテーション、蒸気フラッシュや部分的なドライランニング状態を引き起こす可能性があることに注意してください。予防的な保守スケジュールの実施
上記の問題の多くを回避する鍵となるのが、優れた予防保守プログラムです。メンテナンスが完全に無視されると、すべてのポンプが最終的に故障します。メカニカルシール、シールレスポンプベアリング、およびインペラの異常検査または過度の摩耗の有無の検査、流体化学の監視および維持、吸引ストレーナーの定期的な清掃、リリーフバルブのテスト、システム自体に関連する他の多くの項目の定期的なチェックを行い、ポンプの寿命に影響を与える可能性のある問題を防ぐ必要があります。一般的な用途では、基本的なスペアパーツキットを常に手元に置いておくことをお勧めします。より重要なサービスの場合、多くの場合、重複ポンプは、ダウンタイムを防止または最小限に抑えるための最も便利で費用効果の高い方法です。再生タービンポンプは、チラー、熱交換器、ボイラー供給、噴霧、逆浸透、防火、冷蔵、化学プロセス、再循環など、さまざまな用途で35年以上にわたってうまく使用されてきました。ポンプの寿命の長さは、予防保守計画の品質と実行と同様に、ポンプとシステムの設計にも関係します。どんな機器を使う場合でも、作業に適したツールを使用することに勝るものはありません。