ホーム » ブログ » Oリングを標準化することの利点と欠点

Oリングを標準化することの利点と欠点

鉄道業界とボイドソリューション

3月19日、2018日

Oリングサイズの標準化

Oリングのコンセプトが最初に開発されたとき、サイズの標準化はありませんでした。製品設計者とメーカーは、用途と機械に特化したOリングシールを設計するため、Oリングサプライヤーは顧客がいる特定のサイズのみを製造します。複数の顧客が使用したサイズがあったとしてもごくわずかであり、この標準化の欠如により、Oリングメーカーは最も経済的な量で生産することを思いとどまらせました。米国政府は、標準化されたOリングサイズの商業的必要性を認識し、航空宇宙サイズ標準チャート(AS568)を開発しました。 The AS568 size chart identifies standard sizing by inside diameter and cross-sectional thickness, with reference dimensions for outside diameter.その他の標準サイズチャートには、英国標準(BS)、ヨーロッパ標準、および日本標準が含まれます。
Advantages-Disadvantages-of-Standardizing-O-Rings