デッドフロント印刷とは何ですか?
デッドフロント印刷は、ベゼルまたはオーバーレイのメインカラーの後ろに代替色を印刷するプロセスです。これにより、アクティブにバックライトが点灯しない限り、インジケーターライトとスイッチが効果的に非表示になります。次に、バックライトを選択的に適用して、特定のアイコンやインジケーターを照らすことができます。未使用のアイコンは背景に隠されたままになり、使用中のインジケーターにのみ注意を喚起します。
デッドフロントオーバーレイ印刷方法と基板
デッドフロントオーバーレイを照らす方法は2つあり、それぞれに異なる印刷技術が必要です。最初の方法は、各インジケーターまたはアイコンのすぐ後ろにLEDを使用することです。このアプローチにより、印刷プロセスが簡素化されます。LEDは異なる色を提供するため、すべてのアイコンの後ろに1色を印刷するだけで済みます。
または、選択的印刷では、さまざまなインジケーターやアイコンの背後にさまざまな半透明の色を追加できます。図像の後ろの半透明のインクがインジケーターの色相を与えるため、この方法で印刷されたデッドフロントオーバーレイは、ほとんどすべてのバックライト方法を使用できます。
ライトディフューザーは、一貫性を維持するためにライトとオーバーレイの間に適用されることがよくあります。特にLEDの場合、ディフューザーは、文字またはアイコンの1つの領域が他の部分よりもはるかに明るく見えるホットスポットを排除するのに役立ちます。Boydは、必要な色、光の値、および外部照明環境に応じてオーバーレイ用のカスタムディフューザーを作成し、バックライトの一貫性を確保します。
デッドフロント印刷は、ほとんどすべてのカラーベゼルまたはオーバーレイで技術的に可能ですが、通常、ニュートラルカラーで印刷されたオーバーレイおよびベゼルで見られます。白、黒、またはグレーは、未使用のインジケーターを最も効果的に非表示にします。 デッドフロントオーバーレイは、簡単に裏面印刷され、アイコンを効果的に隠すことができるため、通常、ポリカーボネート、ポリエステル、またはガラスに印刷されます。
Boydによるデッドフロントコントロールパネルの開発
新しいデッドフロントオーバーレイを開発する場合、完璧な外観を得るために実験が必要になることがよくあります。可能な照明オプション、インク密度、カラーパレット、および基板の幅を考えると、オーバーレイ全体で一貫した外観を維持するには、多くの場合、いくつかのプロトタイプを開発する必要があります。Boydには、最先端のカラーラボ、ライトラボ、および色を一致させて完璧な色にする完全な印刷チームがあります。カラーラボでは、分光光度計と分光放射計が、マッチングに推奨される特定の色値を定義するのに役立ちます。当社の印刷チームは、ライトラボを使用して、特定の素材と必要な外観に必要なインクの正確な混合物と濃度を指定します。
デッドフロント印刷は、自動車のダッシュボード、航空宇宙インジケータ、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)などのさまざまなアプリケーションに最適なオプションです。デッドフロント印刷が、当社の専門家との相談をスケジュールすることにより、特定のユーザーインターフェイスをどのように強化できるかを学びます。