半導体はどのように製造されていますか?
何十億もの半導体が私たちの周りの世界の電子化を可能にします。単純な化学元素として始まったものは、電卓や携帯電話などの家電製品から、自動運転車や飛行中のロケットコントローラーなどの高度なコンピューターシステムまで、あらゆるものに電力を供給します。半導体は、データの保存、論理機能の実行などを行います。しかし、どのようにして精製されたシリコンから、相互接続された電子世界全体を可能にするのでしょうか。
フォトリソグラフィと薄膜堆積
集積回路(IC)の用途に応じて、トランジスタ、ダイオード、コンデンサ、抵抗などの集積コンポーネントの複雑なシステムがフォトマスキングを介してウェーハに転送されます。回路設計がウェーハ上にトレースされると、ウェットエッチング(液体エッチング剤)またはドライエッチング(プラズマエッチング剤)によってウェーハにエッチングされます。
半導体は非常に薄いですが、フォトレジストとエッチングから互いに積み重ねられた数十層の材料が含まれています。次に、導電層と絶縁層の薄膜が回路パターンに追加されます。相互接続は、すべての層を電気的に接続するためにウェーハに取り付けられています。
半導体パッケージング
通過する半導体は、半導体製造の最終段階である集積回路(IC)パッケージングを通過します。ICはボンディングワイヤに取り付けられ、プラスチック、セラミック、金属、またはいくつかの組み合わせで作られたパッケージにカプセル化されます。このパッケージは、繊細なICを腐食、湿気の侵入、および物理的損傷から保護します。 Electromechanical solutions such as EMI shielding can also be incorporated into the packaging at this step.各集積回路パッケージには、ICを回路基板に接続するために使用されるリード線のアレイも含まれています。これらは多くの場合、サイズと接続要件に応じて、ピングリッドアレイ(PGA)のピン、ボールグリッドアレイ(BGA)のはんだ、またはフラットリードなし(QFN / DFN)パッケージで構成されます。最近、一部のICパッケージは、複数のICを3次元集積回路用にパッケージ化するシステムインパッケージ(SiP)構造に進化しています。
最後に、集積回路パッケージは慎重にパッケージ化されてエンドユーザーに送信され、そこでシステムレベルのテストを受けて、最終的に使用される場所のコンテキストで各ICをテストすることができます。
半導体ソリューションのBoydの違い
Boyd's integrated circuit solutions help seal, shield, and protect nearly every aspect of the semiconductor industry. Boydの専門家は、主要な半導体メーカーとの数十年にわたる経験と最先端のイノベーションを組み合わせて、より小さなフットプリントでより高い処理能力を実現します。
Boydの半導体ソリューションについて質問がある場合、または独自のアプリケーションについて話し合いたい場合は、当社のWebサイトにアクセスするか、当社の専門家との相談をスケジュールしてください。