前回のブログでは、さまざまな種類の抵抗膜方式タッチスクリーンとその比較について説明しました。抵抗膜方式スクリーンは高いレベルの汎用性を提供しますが、最も広く使用されているタッチスクリーンの種類のもう1つは、投影型静電容量式タッチスクリーンです。以下では、投影型静電容量方式をこのような人気のあるタッチスクリーンオプションにする主な機能と利点について説明します。
投影型静電容量式(PCAP)タッチスクリーンとは何ですか?
抵抗膜方式タッチスクリーンとは対照的に、投影型静電容量式タッチスクリーンは、作動するために物理的な圧力を必要としません。代わりに、ディスプレイを通して容量性フィールドを投影することに依存しています。人体からの電気インパルスは、カバーガラスに触れるとこの磁場を混乱させます。PCAPタッチスクリーンは、ここ数年で非常に人気が高まっており、主にスマートフォン、モニター、および耐久性と精度の両方を必要とするその他のデバイスで使用されています。
PCAPタッチスクリーンの利点
もともと高価で信頼性が低いと考えられていた投影型静電容量式タッチスクリーンの技術は一貫して改善されてきました。長年にわたり、製造コストは多くの抵抗オプションに匹敵するほど大幅に低下しています。PCAPタッチスクリーンの入力感度は、ユーザー入力を効果的に測定しながら、ほこり、油、グリース、ゲル、およびその他の薬剤を調整できるところまで進歩しています。これにより、高い洗浄性と入力精度が要求される産業に最適です。
入力は静電容量式フィールドの混乱にすぎないため、PCAP画面では、ズーム、回転などのマルチタッチ機能を使用できます。ただし、入力は電気インパルスに依存しているため、それをアクティブにするために使用できるものには制限があります。感度はスタイラスと手袋を登録するように調整できますが、使用するアイテムは容量性フィールドを混乱させる必要があります。これは、情報を入力するために他のオブジェクトを使用する必要がある特定のアプリケーションにとって、抵抗膜方式タッチスクリーンよりも理想的ではない場合があります。
PCAPタッチスクリーンは、接触する個別のパネルに依存しないため、カバーガラスやアクリルの損傷は、通常、ユーザー入力に影響を与えず、ほぼ無限のアクティベーションを処理するのに十分な耐久性があります。その構造により、PCAPタッチスクリーンは非常に高い鮮明な画像も表示します。層は光学的に透明な接着剤で接着されているため(抵抗膜方式タッチスクリーンのように層間にエアギャップがあるのとは対照的に)、表示される画像は高レベルの光透過率を持っています。キャリブレーションを失うことはめったになく、寿命を通じて耐久性と精度を備えています。
最終的に、抵抗膜方式または投影型静電容量式タッチスクリーンのどちらを使用するかは、アプリケーションによって決まります。お探しのユーザーインターフェイスシステムの種類に関係なく、Boydのエキスパートが次の製品に最適なタッチスクリーンを見つけるお手伝いをします。 Find out more by setting up a consultation with our experts.