Boydクッキーポリシー
このサイトでは、Cookieと呼ばれる小さなファイルを使用して、エクスペリエンスをカスタマイズしています。
詳しくは、Cookie とその管理方法をご覧ください。
このページには、クッキーとは何か、当社(Boyd)が使用するクッキー、およびブラウザでクッキーをオフにする方法に関する情報が含まれています。お探しの情報が提供されない場合、またはCookieの使用についてさらに質問がある場合は、[email protected] メールでお問い合わせください。
クッキーとは何ですか?
クッキーは、お客様のコンピュータまたは携帯電話のブラウザ(Internet Explorer、Google Chrome、Mozilla Firefoxなど)によって保存される小さなテキストファイルです。これにより、Webサイトはユーザー設定などを保存できます。クッキーは、あなたが戻ってきたときにウェブサイトがあなたを認識し、適切に応答するのに役立ちます。
Boydクッキーはどのように使用しますか?
当社のウェブサイトにアクセスすると、次のCookieが生成される場合があります。
-匿名分析クッキー
-ジオターゲティングクッキー
-登録クッキー
匿名分析クッキー:
誰かが www.boydcorp.com にアクセスするたびに、別の組織が提供するソフトウェアが「匿名分析Cookie」を生成します。
これらのCookieは、以前にサイトにアクセスしたことがあるかどうか、およびどのページが表示されたかを知ることができます。これにより、ユーザーに可能な限り最高のエクスペリエンスを提供できます。
これらのCookieがある場合はブラウザから通知され、持っていない場合は新しいCookieが自動的に生成されます。
これにより、当社のWebサイトにアクセスした合計ユーザー数と、ユーザーがサイトにアクセスした回数を追跡することができます。
お問い合わせフォームのいずれかに情報を送信しない限り、これらのCookieを使用して個人を特定することはできません。これらのCookieを使用して、ページに費やされた平均時間などの統計を収集します。
お問い合わせフォームの1つから情報を提供した場合、これらの詳細と、アクセスしたページとそれぞれに費やした時間を知ることができます。
このブラウザアドオンをインストールすることで、Googleアナリティクスの使用によるデータの使用を無効にすることができます。
ジオターゲティングクッキー
このCookieは匿名であり、お客様の場所に基づいて、当社のWebサイトを表示するのに最適な言語を決定するためにのみ使用されます。
サードパーティのクッキー
当社のウェブサイトの一部のページには、他の組織によって設定された匿名のCookieが含まれています。これは、カスタマイズされたエクスペリエンスを提供したり、アプリケーションやWebサイトの成功を追跡したりできるようにするために行われます。クッキーの性質上、当社が使用するクッキーに存在するデータにアクセスできないのと同様に、これらのクッキーにアクセスすることはできません。
たとえば、Boyd Web サイトのソーシャル メディア共有ボタンを使用してニュース記事やブログ投稿を共有すると、ボタンを作成したソーシャル ネットワークは、これを行ったことを記録します。
クッキーをオフにするにはどうすればよいですか?
インターネットブラウザが特定のWebサイトからのCookieを許可しないようにする方法、または一般的にCookieの受け入れを停止する方法があります。
ほとんどの最新のブラウザには、Cookieの設定を変更するオプションがあります。これらの設定は通常、ブラウザーの [基本設定] または [オプション] メニュー項目にあります。このオプションを見つける方法の詳細については、ブラウザのヘルプオプションを参照してください。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。