ホーム » ブログ » 光学用透明接着剤(OCA)ボンディングとは何ですか?

光学用透明接着剤(OCA)ボンディングとは何ですか?

光学透明接着剤(OCA)接着は、光学的透明度を最大化するためにシート接着剤とともにディスプレイ層を接着します。

ディスプレイボンディング技術シリーズの以前のブログでは、エアギャップボンディングと液体光学クリア接着剤(LOCA)ボンディングについて説明しました。3 部ボンディング技術シリーズの最後のブログでは、Boydで最も広く使用されているディスプレイ ボンディング機能である光学的に透明な接着剤 (OCA) ボンディングに焦点を当てます。

光学的に透明な接着剤(OCA)接着の背後にあるプロセスは何ですか?

光学的に透明な接着は、Boydがより細いボンドラインを提供し、ディスプレイ全体のスタックアップをより薄くすることを可能にする革新的な技術です。OCAボンディングは、ドライフィルムの粘着剤を利用して層を結合します。OCAは、圧力を使用して基板にラミネートされ、アセンブリからエアギャップがなくなります。これにより、剛体構成部品を他の剛体構成部品に結合したり、可撓性構成部品(オーバーレイなど)を剛体構成部品に結合したりできます。

  • リジッドからリジッドへのOCAボンディング:真空チャンバーは、層間からすべての空気を除去し、2つ以上の剛性コンポーネントを密着させます。
  • フレキシブルOCAボンディング:ローラーは、手動ローラーまたは自動インライン回転精密変換により、フレキシブルコンポーネントと基板(フレキシブルまたはリジッド)の間からすべての空気を押し出します。

すべての気泡やエアギャップを防ぐことで、光学的透明度が最大化され、OCAは可読性が重要なアプリケーションに最適です。通常、OCAはクラス100のクリーンルームで取り扱い、加工、組み立てを行い、異物デブリ(FOD)や汚染ゼロを確保しています。材料と用途に応じて、UVまたはUVに敏感な環境の両方があります。


OCAボンディングディスプレイスタックアップのレイヤーをフィーチャーしたグラフィック

光学的に透明な接着剤(OCA)ボンディングを選択する理由

光学的に透明な接着剤接着技術の主な利点は、より細い接着線です。液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングが0.015インチから0.030インチのボンドラインを実現できる場合、OCAボンディングはさらに薄くなり、0.005インチから0.008インチのボンドラインを実現できます。このボンディング機能は、カバーガラス、タッチスクリーン、フレームレスLCDなど、厚さが重要なコンポーネントに最適です。

光学的に透明な接着剤接着のもう一つの利点は、シート接着剤が硬化を必要としないため、他の接着プロセスよりも高速になることです。シート接着剤を使用すると、液体接着剤と比較して、より厳しい公差、より一貫したフラットボンドライン、およびより高い歩留まり率も提供されます。特別なディスペンシング装置は必要ありません。

光学的に透明な接着剤を使用することにはいくつかの利点がありますが、すべての用途に適しているとは限りません。LOCAボンディングとは異なり、光学的に透明な接着剤は、再加工できない接着接着剤になるため、高い製造歩留まりを確保するために、より厳密な検査およびテストプロセスが必要です。

Boydは、独自のプロジェクトニーズを満たすためにさまざまなボンディングオプションを提供し、アプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社のディスプレイボンディング技術の背後にあるプロセスの詳細については、以下にリストされている他のブログを読むか、当社の専門家にお問い合わせください。

エアギャップボンディングとは何ですか?

液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングとは何ですか?

 

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。