このブログは、統計的工程管理(SPC)に関するシリーズの2番目です。前回のブログ(ここを読む)では、統計ツールと手法の基礎について学びました。このブログでは、製造業で最も一般的に採用されている統計ツールの1つである工程能力指数(Cpk)に焦点を当てます。
工程能力指数は、主要な工程制御パラメータと顧客仕様に関して、生産工程がどのように実行されているかを示す指標です。顧客の要件を満たすことに加えて、能力指標を開発して使用する別の理由があります。これらは、将来のパフォーマンスの重要な予測因子であり、高品質の部品を一貫して生産する製造プロセスの能力を測定する堅牢な方法です。
Cpkは、平均付近の測定の精度と精度の両方を考慮に入れています。統計ソフトウェアは測定データを取得し、正確で正確な製品の両方を提供するプロセスの能力を表す単一の数値として工程能力を表示します。Boydでは、ほとんどの射出成形のお客様に対して1.33以上のCpkを目指しています。高レベルの機能を提供するプロセスを作成することの主な利点には、製造時間と材料の最適化、スクラップとやり直しの削減、および可能な限り短い時間でより多くの製品を作成するための生産システムの準備が含まれます。
最終的に、プロセス能力とは、時間の経過に伴う変動を最小限に抑えて、顧客の仕様を満たす製品を作成することです。管理図の詳細については、次回のブログでご期待ください。