What Is Rubber Bloom?
ブルームとは、ゴムコンパウンドの表面にほこりやフィルムが形成されることです。ブルームを発生させる微粒子は、再結晶したゴムコンパウンドであり、加硫後に材料が室温まで冷却されるにつれて、不溶性であるか、ゴム内に留まることができません。 While rubber bloom itself is not harmful, it can affect the appearance of rubber products and may require cleaning to maintain their aesthetic appeal.
What Is Rubber Bloom Made of?
多くのゴム配合材料は、使用中のエラストマーとの相溶性が限られているため、ブルームが頻繁に発生します。ブルームは、固体または液体の配合材料のいずれかであり得る。 These compounds migrate to the surface of the rubber component and appear as rubber bloom. Bloom includes both dry bloom, typically a fine, white, powdery substance, and wet bloom, which is also known as exudation, bleeding, or oily bloom.
Learn more about Rubber in our Material Science Section.
Does Rubber Bloom Impact Function?
ラバーブルームは、ゴムの機能やシール能力に影響を与えない一般的な表面的な現象です。
O-Rings, rubber gaskets, and door seals all experience bloom and still maintain their material integrity and function. In severe cases, it may make the surface of the rubber feel tacky or slippery, but still not impact rubber function.
ゴムが汚れたり魅力的でなくなったりする可能性がありますが、ラバーブルームは一般的であり、ゴムの適切な機能を阻害しないため、欠陥があるとは見なされません。場合によっては、ブルームを意図的に使用して、コンポーネントを修正ブルームとして保護することができます。
How Do I to Mitigate Rubber Bloom?
Store rubber products in cool, dry environments. Minimizing exposure to heat and humidity can help reduce the likelihood of bloom formation.
Manufacturers may optimize formulations and process conditions to reduce bloom. Rubber bloom may still form on rubber components despite these measures.
Learn more about Boyd’s rubber forming capabilities.
ブルームを識別するための簡単な質問
- 微粒子は保管中または輸送中に発生しましたか?
- 加熱すると消えますか?
- 溶剤ワイプで取り除くことはできますか?
- You may need to try several solvents to find the right one.
保管および出荷前にゴムに表面微粒子があった場合はどうなりますか?
- 製品に表面汚染または有機ヘイズがある可能性があります。
- あなたのゴム部品はまだ無傷で機能的です。このヘイズは本質的に厳密に化粧品であり、外観が重要な場合はコンポーネントを取り除くことができます。
加熱が粒子に影響を与えない場合はどうなりますか?
- ゴムの老化を防ぐために使用される材料である酸化劣化防止剤がゴムに残っている可能性があります。基本的なステアリン酸亜鉛または石鹸があなたの部分に残っていました。
- 残った保護材や洗浄剤はどちらもゴム製品の自然発生であり、心配する必要はありません。
複数の溶剤がゴムからフィルムを除去できない場合はどうなりますか?
- いくつかの溶剤を試したことがある場合は、複雑な薬剤を試して部品を洗浄してください。それでもうまくいかない場合は、有機物によるもやがある可能性があります。
- 繰り返しになりますが、これは表面的な問題であり、特に多くのゴム部品が内部で使用されているため、ユーザーの受け入れに影響を与えることはありません。
So don’t immediately worry if you see rubber bloom on O-rings, rubber gaskets, and door seals. Most bloom is harmless, but if you have any questions or need a rubber solution for your sealing or damping needs, Contact Us!