スクリーン印刷からデジタル印刷、フリット印刷まで、Boydではガラスに印刷するために使用されているいくつかの技術があります。
ガラス印刷アプリケーションの成功を確実にするために、ガラスの種類、ガラスの固有の色合い、インクの種類、インクの色、硬化プロセス、環境条件など、考慮すべき多くの要因があります。ただし、決定する必要がある重要な要素の1つは、印刷方法です。ガラスは、スクリーン印刷、デジタル印刷、フリット印刷の3つの手法のいずれかを使用して印刷できます。これらの方法はすべて、さまざまな形状、サイズ、厚さ、メガネの種類をサポートし、複数の色を使用できますが、それらを区別する独自の長所と短所があります。
ガラスへのスクリーン印刷
最初のステップは、どのタッチスクリーンが実現可能であるかを決定する可能性があるため、デバイスの使用目的を具体的に定義することです。たとえば、ディスプレイは過酷な条件にさらされる可能性のある軍事用途に使用されますか、それとも耐久性がそれほど問題にならない安価なおもちゃを対象としていますか? どちらの状況でも、機能、耐久性、入力登録、および価格設定が異なる画面テクノロジが必要になります。ディスプレイの使用目的を絞り込んだら、次のステップは必要な機能を見つけることです。
ガラスへのデジタル印刷
ガラスへのデジタル印刷は、通常のインクジェットプリンターのように機能し、印刷するデジタルアートファイルのみが要件です。土壇場でデザインを変更する際の柔軟性が高まります。デザインのバリエーションで新しい画面を構築する必要があるスクリーン印刷とは異なり、デジタル印刷用のアートファイルの変更はすばやく簡単です。これにより、製品のプロトタイピングと市場投入までの時間の短縮に最適です。ただし、ガラスデジタル印刷に使用されるインクは、スクリーン印刷に使用されるインクと比較して薄いことに注意することが重要です。したがって、明るい色合いまたはパステル調の色合いで作業するときは、十分なレベルの不透明度を達成するために複数のレイヤーが必要になる場合があります。これにより、厚さが増す可能性があり、オプティカルボンディングプロセスに課題が生じる可能性があります。一度に1色ずつ印刷するスクリーン印刷とは対照的に、デジタル印刷では、すべての異なる色を一度に印刷することもできます。ガラスへのデジタル印刷は、現在、より多くの種類のインクに対応するために継続的に開発されています。
ガラスへのフリット印刷
フリット印刷は、使用するインクと硬化プロセスを除いて、スクリーン印刷に似ています。独自の粉末ガラスインクがガラスにスクリーン印刷され、熱焼戻しプロセス中に硬化します。熱はインクをガラスに融合させ、強力な接着力を提供し、インクの除去や引っかき傷を困難にします。フリット印刷は、すべての技術の中で最高の耐久性を提供するため、ガラスが防衛、産業、およびeモビリティ分野で一般的に見られる厳しい環境条件に定期的にさらされるアプリケーションに最適です。ただし、これは最も高価な印刷方法でもあり、したがって、それほど頻繁には採用されません。フリット印刷は熱強化ガラスに行うことができますが、フリット印刷プロセスではガラスの厚さが2mmを超える必要があるため、一般に化学強化ガラスには使用できません。フリットの色も黒、白、および一部のグレーに限定されています。
Boydの専門家は、カスタムアプリケーションに最適な機能と耐久性の組み合わせを組み合わせることで、ガラスアプリケーションに最適な印刷技術の選択を支援するだけでなく、プロトタイピングから製造までのガラス印刷と接着のニーズもサポートします。 To learn more about Boyd’s bonding solutions, schedule a consultation with our experts.