ホーム » ブログ » ダイカットによるEMIの課題の解決

ダイカットによるEMIの課題の解決

As technology becomes more interconnected, addressing how electromagnetic interference (EMI) affects the performance of electronic devices is becoming an important design decision. チェックしないままにしておくと、過剰なEMIが電子機器を混乱させる可能性があり、遅延からデバイスの動作を完全に妨げることまで、あらゆることを引き起こします。

While we’ve spoken before about different EMI shielding techniques today we’ll be focusing specifically on one of the most common ways we tackle interference challenges at Boyd: with die-cut components.

EMIシールドが重要なのはなぜですか?

EMIシールドは、望ましくない電磁信号が敏感な電子機器に影響を与えるのを防ぐプロセスです。これは通常、過剰な干渉を吸収、ブロック、または放散するのに役立つ導電性材料を追加することによって行われます。

電磁干渉は、複数の電子機器を近接して接続する必要がある業界にとって、長年の設計上の懸念事項でした。 More recently, EMI shielding has become a bigger concern than ever as technologies such as 5G networks continue to rise in popularity. 高周波ネットワークに必要な新しいインフラストラクチャには、より多くのアンテナとさらに強力な電子信号が含まれます。これを、非常に多くの電子機器、電化製品、さらにはウェアラブルでさえ、Bluetooth、WIFI、および5Gを介してインターネットに接続されているという事実と組み合わせると、デバイスが電磁干渉から保護されていることを確認することがかつてないほど重要になっています。

幸いなことに、ダイカットはシールドの問題に対する効率的なソリューションを提供します。導電性テープ、フォーム、布地、ホイルなどのシールド材は、設計プロセスのどの段階でも電子製品に簡単に実装できるように、正確なサイズと形状にダイカットできます。

ダイカットはEMIシールドにどのように役立ちますか?

Die-cut materials are frequently used to solve shielding challenges as they are cost-effective, easily customizable for a wide array of applications, and very efficient at blocking EMI signals. ロータリーダイカット、フラットベッドダイカッター、デジタルプロッタカッター、またはレーザーカッターを使用することで、さまざまな材料をほぼ無限の数の形状とサイズに正確に切断できます。この精度により、複雑な部品形状のコンポーネントでも、厳しい公差で材料をサイズに合わせて切断できます。部品を切断するためのプログラムが正常に設定されると、大量生産のための簡単に複製可能なソリューションが作成されます。

ダイカットシールドソリューションのもう1つの利点は、スクリーン印刷された導電性インクや真空金属蒸着などの他のシールド方法よりも、生産の後の段階で簡単に適用できることです。ダイカット部品も設計プロセスの早い段階で優れたオプションですが、EMIの問題は必ずしもすぐには明らかではなく、生産のさらに早い段階で現れる可能性があります。EMIシールドをラミネートする能力と相まって、感圧接着剤の迅速な取り付けプロセスを備えたソリューションを提供できます。ダイカットは、遅れて現れるシールドの問題に対するアクセス可能で適用しやすいソリューションを提供します。

ダイカット材料も高度にカスタマイズ可能です。複数の材料サプライヤーに推奨されるコンバーターとして、Boydのエンジニアはさまざまなシールド材料にアクセスでき、プロジェクトのニーズに合わせてカスタムソリューションを設計できます。EMI材料は、ラミネートおよび切断する前に磁気絶縁体および熱絶縁体と組み合わせて、カスタマイズされたシールドソリューションを実現できます。Boydには、認定とテスト用の部品を迅速に提供できるラピッドプロトタイピンググループもあり、多くの場合、プロトタイプはわずか数日以内に入手できます。

ダイカット製造方法を使用してカスタムシールドソリューションを提供してきた長年の経験があります。 To learn more about how Boyd can help solve your EMI challenges, schedule a consultation with our experts.

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。