ホーム » ブログ » ステンレス鋼合金

ステンレス鋼合金

鉄道業界とボイドソリューション

3月31日、2017日

ステンレス鋼は多くの用途で耐久性のある材料ですが、すべての鋼合金が同じように作られているわけではありません。 ステンレス鋼は、極端な環境で使用される部品の最も一般的な材料の1つとして、自動車から家電製品に至るまでの業界で用途があります。ステンレス鋼部品の取り扱いと製造の豊富な経験により、Boydお客様が用途に適したステンレス鋼合金を選択できるように支援できます。

どのステンレス鋼があなたのプロジェクトに適していますか?

各ステンレス鋼合金は、元素組成と伸びが独特であるため、性能能力、視覚的特性、コストプロファイル、および伸び率が異なります。伸びは、応力下の金属が元の長さで耐えることができる膨張の量です。自動車および主要な家電部品に採用されている2つの最も一般的な合金は、300シリーズと400シリーズです。

ステンレス鋼300シリーズ

優れた伸びを備えたステンレス鋼300シリーズは非磁性であり、厳しい金属成形が必要な場合に使用されます。自動車業界で普及している300シリーズは、極端な耐食性、耐亀裂性、および高温にさらされたときの非黄変でも知られています。自動車業界では、シルプレート、リフトゲートトリム、および過酷な環境にさらされるその他の車両アクセントに300シリーズが好まれています。高温下での耐久性のために、300シリーズは家電業界の多くのコンロ範囲でも使用されています。

ステンレス鋼400シリーズ

対照的に、ステンレス鋼400シリーズは磁性があり、家電製品に最適な滑らかな表面仕上げを備えていますが、300シリーズよりも腐食しやすい可能性があります(クロムとニッケルの含有量が少ないため)。このため、400シリーズは300シリーズよりも費用効果が高いです。400シリーズは、食器洗浄機や冷蔵庫などのコスト重視の家電用途に最適な合金です。これら2つは一般的に使用されていますが、これは鋼合金の完全なリストからはほど遠いです。適切なステンレス鋼合金の選択を支援することに加えて、Boydはステンレス鋼の選択的な機械的仕上げを含む業界をリードする金属装飾機能を顧客に提供できます。Boydの機械的金属仕上げ機能には、ブラッシング、スピニング、および工具パターンが含まれますが、これらに限定されません。機械的仕上げに加えて、Boydプレミアムコーティングやインクを含む多くの仕上げオプションを提供しています。Boyd長年の材料科学とプロセスイノベーションの経験があります。 For more information about some of our metal decoration capabilities, visit our Scuff-Resistant Coatings Blog or schedule a consultation with our experts