厳しい公差と仕様を必要とする機能的な印刷には、技術的な印刷技術が最適なソリューションです。
このブログは、テクニカル印刷に関する新シリーズの最初のブログです。このシリーズでは、テクニカル印刷ソリューションの作成に関連する手順を最初から最後まで説明します。まず、テクニカル印刷の定義とその用途に焦点を当てます。
テクニカルプリンティング入門
テクニカルプリンティングは、業界標準、材料、プロセス、および仕様の範囲外にある機能的な印刷プロジェクトに使用される一般的な用語です。これらのプロジェクトでは、非常に厳しい公差と重要な製品仕様が必要であり、通常は医療業界などの規制の厳しい業界に属しています。このプロセスは、製品が必要な品質基準を一貫して満たすことを保証するためにFDAによって施行されている規制である現在の適正製造基準(cGMP)に従います。テクニカルプリンティングと機能プリンティングはどちらも、メンブレンスイッチなどの同様の用途に使用されます。機能印刷はより寛容な仕様を持っていますが、技術的な印刷にははるかに厳しい要件があります。
テクニカルプリンティングプロジェクトの例
技術的に印刷された部品の一般的な例は、電気化学分析用に製造されたストリップである印刷電極です。これには、糖尿病テストストリップなどのアプリケーションで、高度に規制された医療分野で通常使用されるため、技術的な印刷が含まれます。印刷された電極を製造する場合、導電線はポリエステルに複雑に印刷され、通常はカーボン、銀、銀-銀塩化物などの導電性インクが使用されます。
テクニカル印刷では、表面に導電性インクを塗布することは、ケーキにフロスティングを適用するプロセスに似ています。フロスティングの袋を絞ると、最後に開口部から制御された量が出てきます。これと同じプロセスは、テクニカル印刷中にポリエステル基板に回路線として導電性インクを塗布する方法です。
医療産業用テクニカルプリンティング
Boydは、糖尿病テストストリップやクイック診断ラボなどの電気化学テストストリップおよびデバイス用の電極を頻繁に製造しています。Boydは、銀、カーボン、またはさまざまな導電性インクで電極を印刷して、電流またはその他の信号を測定します。その後、お客様は電極の上に試薬を塗布します。これらの試薬が血液などの体液にさらされると、化学反応が起こり、電極がその反応を検出し、電力が供給されているデバイスに信号を送信します。これは小規模で行われ、信号の読み取りは完全に正確でなければならないため、この部分には高度な精査を伴う技術的な印刷が必要です。回路の大きなばらつきは結果を変え、テストストリップが故障する可能性があるため、テクニカル印刷の公差を厳しくする必要があります。
技術的な印刷プロジェクトには、インクの硬化時間や品質、使用する基材や厚さなど、多くの変数が関係します。これらの変数は、特に医療機器用の電極を製造するときに厳密に制御されます。これらの部品は重要な機器に搭載されており、病院で使用される医薬品投与装置のボタンや病気の診断ラボで使用される印刷電極など、特定の状況では生死を意味する可能性があります。Boydは、医療業界やその他の規制の厳しい業界で長年の経験を持つ技術印刷プロジェクトの信頼できるメーカーです。
このシリーズの次のブログでは、テクニカルプリンティングプロジェクトが開発から生産までどのように進むかを見ていきます。