ホーム » ブログ » ディスプレイのパフォーマンスを向上させる方法:可視性とユーザーエクスペリエンス

ディスプレイのパフォーマンスを向上させる方法:可視性とユーザーエクスペリエンス

Boydは、視認性とユーザーエクスペリエンスを向上させるために、いくつかの異なるディスプレイ拡張機能を提供しています。

製品の特定のディスプレイを決定することになると、1つのサイズがすべてに適合するわけではありません。ディスプレイは、多くの場合、業界によって異なる厳しい視覚基準を満たす必要があります。Boydには、重量を増やしたり、かさばったり、電力需要を増やしたりすることなく、独自のユーザーインターフェイスのニーズに合わせてディスプレイのパフォーマンスを向上させるいくつかの方法があります。

ディスプレイの視認性とユーザーエクスペリエンスを向上させる理由

視覚的なディスプレイの強化は、太陽光の可読性を高め、ディスプレイの鮮やかさと明瞭さを最大化し、ディスプレイの光漏れ損失を最小限に抑えることで電力効率を最適化することで、ユーザーエクスペリエンス、顧客満足度、および市場での採用を向上させます。

視認性とユーザーエクスペリエンスを向上させるための最も一般的なタイプのディスプレイモジュール拡張機能のいくつか

  1. AFまたはASコーティング:指紋防止(AF)コーティングと汚れ防止(AS)コーティングは、今日使用されている最も一般的な前面ディスプレイの機能強化の2つです。これらのコーティングは、繰り返し使用すると視認性が低下する表面を保護します。スプレーコーティングを介して適用されるこれらの拡張機能は、前面がオイルや汚染物質の堆積物にさらされるアプリケーションのディスプレイを、ユーザーの繰り返しのタッチ、操作、および操作から保護します。
  2. AR またはAGコーティング:反射防止(AR)コーティングとアンチグレア(AG)コーティングは、屋外アプリケーションやさまざまな光曝露で頻繁に使用されます。まぶしさや反射を軽減することは、視認性が重要であり、ユーザーが自然光と人工光の両方にさらされる自動車や農業などの業界で重要です。どちらもディスプレイの前面に適用され、直射日光やその他の過酷な照明条件での視認性が向上します。これらのコーティングは、反射やグレアによる光の損失を軽減することにより、ディスプレイの見かけの輝度とコントラストを向上させます。ユーザーは、さまざまな使用環境でより鮮やかな画像を見ることができます。
  3. 装飾的なカバーレンズかガラス:ディスプレイモジュールの前面は、ユーザーが最初に目にするものであり、デバイス情報、命令、および機能にとって理想的な場所です。カバーレンズまたはガラスを飾るには、色付きのグラフィック、ロゴ、またはその他のメモをレンズまたはガラスの背面に直接印刷する必要があります。これらのマーキングは、ディスプレイの特定の領域を強調したり、ディスプレイの美観を高めたり、警告を表示したり、ブランドを宣伝したりするように設計でき、フォームと機能の両方を組み合わせています。このプロセスは用途が広く、幅広いアプリケーションに適しています。
  4. バックライトアセンブリの強化:多くのディスプレイモジュールには、ディスプレイを照らすためにLCDを囲む発光ダイオード(LED)の小さなストリップが含まれています。これらのLEDは通常、ライトレールと呼ばれる薄い金属製の手すりに収納されており、さまざまなエンハンスメントオプションがあります。LEDは、視認性の要件に応じて、より明るいLEDまたは暗いLEDに置き換えることができます。あるいは、Boydデュアルモードライトレールを設置し、LEDタイプを交互にして、同じライトレールに沿って複数の照明形態を含めることもできます。輝度向上フィルムは、ディスプレイの視野角を改善し、バックライトによって生成された光をユーザーに向けてリサイクルし、鮮やかさ、視認性、およびバックライト効率を向上させます。多くのディスプレイモジュールには、発光ダイオードの小さなストリップが含まれています。
  5. リフレクターフィルム:リフレクターフィルムはディスプレイに組み込まれており、ディスプレイの側面または背面に向けられる無駄な光を減らすことにより、効率と明るさを向上させます。リフレクターフィルムはディスプレイを通して光を反射し、生成されたすべてのディスプレイモジュールの光を視聴者に集中させます。より多くの光がユーザーに到達すると、エネルギー効率、活気、色の真実性が最大化されます。
  6. 光学的に透明な接着剤:ディスプレイモジュールコンポーネントを接着し、屈折率が一致した光学的に透明な接着剤(OCA)で屈折損失を最小限に抑えます。光学的に透明な接着剤は、ディスプレイ全体に一貫して薄い結合を提供し、最大限の最適な透明度を実現します。OCAは、ディスプレイモジュールコンポーネントの屈折率に一致するように最適化されており、ユーザーへの光の遷移を最大化して、ディスプレイのコントラスト、鮮やかさ、および活力を向上させます。

さまざまなビジュアルおよびユーザーエクスペリエンスディスプレイの機能強化は、製品のビジュアルおよびパフォーマンス要件に応じて組み合わせることができます。次回のブログでは、ディスプレイの堅牢化と保護のためのさまざまな機能強化について見ていきます。