EVバッテリー材料の信頼性:ボイドの研究室
電気自動車(EV)の需要が急増する中、信頼性と高性能なバッテリー材料は不可欠です。ボイドの新しい EVバッテリー 材料試験ラボは、この需要を満たすために、より迅速で包括的な材料試験ソリューションを提供します。完了までに数週間から数か月かかるサードパーティのテストハウスに依存している企業とは異なり、テストプロセスを合理化します。ボイドは、必要なすべての EVバッテリー 材料テストを1か所に統合しています。私たちは、個々のEVバッテリー材料をテストし、さまざまなEVバッテリー材料の組み合わせをテストするという点でユニークです。このアプローチにより、貴重な時間を節約し、より信頼性の高い結果が得られるため、お客様は自信を持ってより迅速かつ正確に前進することができます。
従来の材料試験のボトルネック
従来の試験施設や個々の材料試験施設は、進行を遅らせています。これには、一連の材料試験を完了するために、複数の関係者間の調整が必要です。これは、異なる材料がどのように連携して機能するかを示すものではありませんが、個々の材料試験データを組み合わせたときにどのように機能するかを評価することで、それらがどのように連携するかを推測します。この断片化されたアプローチは、精度を損ない、リードタイムを延長し、開発サイクルを遅らせ、コンセプトから本番環境への移行を複雑にします。ボイドのテストでEV開発を加速
ボイドは、すべての EVバッテリー 材料試験を1つの施設に統合しています。さまざまな材料の組み合わせをテストして、それらがどのように連携して機能するかを実証します。また、お客様のニーズに合わせて個々の材料をテストすることもできます。ボイドのEVバッテリー材料テストラボは、合理化されたテストプロセス、タイムラインの短縮、精度の向上、および包括的なデータをお客様に提供します。当社のテストは、非常に多様な現実世界の環境条件と安全上の課題をシミュレートするように構成されています。私たちが実施する主要なテストには、次のようなものがあります。
熱伝導率試験:
50°Cから800°Cまでの材料の熱伝導能力を測定し、バッテリーが極端な条件に対応できるようにします。熱性能は、熱暴走などの高エネルギーイベント時のリスクを最小限に抑えるために重要です。乱用的なフレームテスト:
極端な火災シナリオをシミュレートし、材料の片側を900°Cから1100°Cに加熱し、反対側を300°C未満に保ちます。 この試験は、材料が構造的完全性を維持し、火災関連の事故で爆風に抵抗する方法を示しています。ホットサイド/コールドサイドサイクルテスト:
材料が急激な温度変化にどのように耐えるかを評価し、高温側と低温側を循環して、急速に変化する環境での熱性能を評価します。絶縁破壊強度:
電気的破壊に耐える材料の能力をテストし、電気的およびスパーク電圧エネルギーに対する安全性と耐久性を評価します。効果的な誘電特性は、爆風関連のエネルギーサージの抑制にも貢献します。耐湿性:
材料の完全性を損なう可能性のある湿気の侵入をチェックし、湿気の多い状態や濡れた状態での長期的な信頼性を確保します。耐湿性に優れた材料は、圧力の上昇や爆風を引き起こす可能性のある故障を起こしにくくなっています。テストを超えて:ボイドの包括的な材料ソリューション
ボイドは材料のテストにとどまりません。材料サプライヤーおよびコンバーターとして、当社は多層スタックアップのシミュレーションと製造の専門家であり、お客様の材料ニーズに包括的なソリューションを提供します。社内のプロトタイピング機能により、テストから本番環境までシームレスに移行し、市場投入までの時間を短縮し、コストを削減します。複合材料スタックアップをシミュレーションし、FEAシミュレーションを実行することで、2〜14日以内に迅速かつ正確なデータを提供し、OEMがより迅速で自信を持って意思決定を行えるようにします。当社のテストプロセスは、お客様の課題に対して1つのソリューションだけを評価するわけではないため、一般的な基準を超えています。私たちは、お客様の要件または重要なアプリケーションに対するより高い安全マージンに基づいて、「良い、より良い、最高の」材料ソリューションを提供します。私たちは、お客様が最適なソリューションを選択できるようにします。共同テスト:ボイドの差別化要因
ボイド氏の研究室は 、EVバッテリー 市場を専門としています。当社は、EVアプリケーション特有の課題に取り組み、従来のテストハウスよりも迅速に結果を提供します。800°Cまでの熱伝導率試験、グリット浸透なしの火炎試験、誘電破壊試験により、材料がEVメーカーの厳しい要件を満たすか、それを超えることを保証します。
Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. 現実世界の状況を再現することで、最も困難な課題に対応する材料を準備します。
ボイド:EVバッテリー材料パートナー
ボイドは、材料試験、シミュレーション、プロトタイピングをすべて1つの屋根の下に組み合わせることで、 EVバッテリー 材料開発のための比類のないソリューションを提供します。新しいテストラボは、設計と開発のプロセスを加速し、お客様の意思決定をサポートする信頼性の高いデータを提供します。熱保護、耐爆性、多層 材料ソリューションのいずれが必要な場合でも、ボイドの EVバッテリー 材料テストラボは、業界標準を満たすかそれを超える結果を提供します。当社の EVバッテリーソリューションについてご覧になるには、 当社の専門家との相談をご予約 いただき、お客様のプロジェクトのニーズについてご相談ください。